Other Parts Discussed in Thread: ISO6760
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO6760 工具与软件:
您好、先生、
我的客户需要 ISO6760DWR 的 IEC 60747-17认证数据。
1.我们有吗?
2.我们发现这适用于 UL FPPT2认证。 https://www.ti.com/lit/cr/szzq072p/szzq072p.pdf 但 UL 回复他们仍然需要
a.没有 IEC-60747-17 2020或更高版本或其他 EN 版本(如 VDE 或 TUV 认证)
B.我们是否有其他数据来确认 CSA 组件验收服务通知 No.50( 加拿大 C-UL 认证)的最大分配
请帮助检查这些信息。 谢谢。
此致、
Gary Teng