This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6760:通过 ISO6760DWR 的 IEC 60747-17认证

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1470626/iso6760-iec-60747-17-certification-for-iso6760dwr

器件型号:ISO6760

工具与软件:

您好、先生、

 我的客户需要 ISO6760DWR 的 IEC 60747-17认证数据。

1.我们有吗?

2.我们发现这适用于 UL FPPT2认证。  https://www.ti.com/lit/cr/szzq072p/szzq072p.pdf 但 UL 回复他们仍然需要

 a.没有 IEC-60747-17 2020或更高版本或其他 EN 版本(如 VDE 或 TUV 认证)

 B.我们是否有其他数据来确认  CSA 组件验收服务通知 No.50( 加拿大 C-UL 认证)的最大分配

请帮助检查这些信息。 谢谢。

此致、

Gary Teng