This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:ISOW774x 系列中 VIO 和 VISOIN 的不同电压

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741, ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1468891/iso7741-different-voltages-for-vio-and-visoin-in-the-isow774x-series

器件型号:ISO7741
主题中讨论的其他器件:ISOW7741、 ISOW1432

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

是否可以对 ISOW774x 系列中的 VIO 和 VISOIN 使用不同的电压?

数据表中有针对相同电压的说明、但我找不到不同电压的任何说明。

例如
图10-1采用 ISOW7741的 ADC 感测应用的隔离式电源和 SPI
展示了两侧的3.3V。

VDD、VIO 和 VISOOUT、VISOIN 示例

VDD = 5V
VIO= V.
VISOOUT=(VSEL=L (GND)设置)
VISOIN= 3.3V (=VISOOUT)

如果需要为 VIO 和 VIOSIN 使用相同的电压、我需要设计为在 VSIOOUT→LDO→VSIOIN 处匹配 VIO 和 VSIOIN 的电压。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、TTD

    感谢您的咨询。

    VDD 和 VIO 可用于不同的电压、但 VISOUT 和 VISOIN 必须在 PCB 上短接。

    [报价 userid="221405" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1468891/iso7741-different-voltages-for-vio-and-visoin-in-the-isow774x-series ] VDD = 5V
    VIO= V.
    VISOOUT=(VSEL=L (GND)设置)
    VISOIN= 3.3V (=VISOOUT)[/QUOT]

    因此、根据上面您共享的示例值、只要在 VDD 和 VISOIN 短接至 VISOUT 之前为 VIO 供电、器件就应该能够正常工作。  

    有关更详细的功能模式信息、请参阅数据表中的表9-2。

    希望这可以解决您的问题。

    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Varun:

    感谢您的答复。

    我的配置示例值应该适用于 表9-2。

    Varun 说:

    只要在 VDD 且 VISOIN 短接至 VISOUT 之前为 VIO 供电、该器件就应该能够正常工作。  

    数据表上是否有关于" VIO 在 VDD 之前通电"的描述? 这意味着 VDD 首先通电、第二个为 VDD。

    我一直在检查以下部分、但没有找到它。

     9.3.2上电和断电行为

     11条电源相关建议

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、TTD

    很抱歉这里的混乱。

    [报价 userid="221405" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1468891/iso7741-different-voltages-for-vio-and-visoin-in-the-isow774x-series/5639037 #5639037"]

    Varun 说:

    只要在 VDD 且 VISOIN 短接至 VISOUT 之前为 VIO 供电、该器件就应该能够正常工作。  

    [报价]

    数据表中并未用相同的文字提及上述声明、而是以表格形式提及。

    在表9-2中、第二行中提到的配置描述了我关于在 VDD 上电之前为 VIO 供电的声明。

    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的答复。

    在表9-2中、 第一行似乎是 VDD 和 VIO 之间的不良情况。

    因此、我猜 VDD 和 VIO 之间没有电源序列。

    如果我有误解,请告诉我。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    正确。 如果 VDD 未通电、无论 VIO 处于哪种状态、VISOUT 都将处于关闭状态。

    但第二行表明、即使 VDD 已通电但 VIO 已关断、VISOUT 仍将关断。

    这意味着、为了使器件正常工作、即使在 VDD IN 开启后、VIO 也必须开启。

    因此、 在系统用例中、客户必须确保在 VDD 之前或同时为 VIO 供电、才能使 VISOUT 开启。

    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的详细解释。

    我必须 确保在 VIO 通电之前或同时通电 VDD、以便使 VISOUT 开启。

    顺便说一下、 我了解一下 ISOW1432。

    ISOW1432的电源顺序与 ISOW774x 的电源顺序相同。

    VISOOUT 输出需要在之前或与 VDD 同时上电?

    ISOW14x2的◎Ω 电压
    VDD = 5V
    VIO = 3.3V
    VISOOUT= Vor53.3V (MODE=H/L 设置可被切换。 可接受任一电压)

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    是的、iSOW1432的 VDD 和 VIO 顺序也保持不变。

    [报价 userid="221405" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1468891/iso7741-different-voltages-for-vio-and-visoin-in-the-isow774x-series/5641688 #5641688"]要求 VISOOUT 输出在之前或与 VDD 同时通电?[/QUOT]

    您是说 VIO 而不是 VISOOUT 吗?

    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    抱歉、键入了拼写错误。

    而 VISOOUT 输出需要上电 VIO 是否可以在 VDD 之前或同时使用?

    我想确认 ISOW1432与 您在下面提到的 ISOW774x 相同。

    在系统用例中、客户必须确保在 VDD 之前或同时为 VIO 供电、才能使 VISOUT 开启。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    我想确认 ISOW1432与 您在下面提到的 ISOW774x 相同。

    是、这已确认。

    此致
    Varun