This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7742:去耦电容器的建议值

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741, ISOW7741DFMEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1486974/isow7742-recommendation-values-for-decoupling-capacitors

器件型号:ISOW7742
主题中讨论的其他器件:ISOW7741ISOW7741DFMEVM

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

我有一个关于 去耦电容器的问题。

例如、  图10-1中 VIO /VISOIN 的去耦电容器是不同的。 用于 ADC 感测应用的隔离式电源和 SPI 、采用 ISOW7741和表10-1。 设计参数。  

正确的 去耦电容器建议是什么?   

ISOW7741DFMEVM 具有 10uF 和1uF + 0.1uF。  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    表10-1所示为、VIO / VISOIN 上必须提供0.1uF 电容器、并且至少在靠近引脚的系统中存在该电容器才能实现器件功能。

    但为了实现器件的理想应用性能、建议的配置始终为10uF + 1uF + 0.1uF

    此致
    Varun