This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:我们已经简短地列出了用于我们设计的 ISO1042BQDWVRQ1

Guru**** 2560890 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1486940/iso1042-we-have-short-listed-iso1042bqdwvrq1-for-our-design

器件型号:ISO1042
主题中讨论的其他器件: ISO1044

工具与软件:

是否有新的液滴更换?

产品的 EOL 是什么?  

建议使用更适合满足以下要求的器件:

隔离级别:
•符合 UL62368-1标准的保护级别:基本
•隔离器在整个使用寿命期间必须连续处理的最大连续工作电压(VIOWM):800VDC
•隔离器可承受60秒的最大正弦电压(VISO):3kVrms

数据速率高达1Mbps

至少+/- 30V 的共模电压。

至少-70V/+70V 的总线引脚故障保护

也建议我们采用新方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!  

    ISO1042是一款隔离式 CAN 收发器、可满足您上述要求。  此器件系列目前没有 EOL 计划。  

    隔离规格满足 或超出您的要求(有关更多详细信息、请参阅表6.7绝缘规格)。

    -Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有适合更换的部件?

    还是高于此值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有适合替代 iso1042?

    是不是要进行更高的替换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!  

    ISO1042和 ISO1044是目前提供的具有高额定值的隔离式 CAN 收发器。 +/-70V 总线故障保护和+/-30V 共模范围是 CAN 应用的标准配置。 因此、要实现更好的保护、将需要外部保护二极管。   

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO1044支持58V 故障引脚  

    ISO1042通过70V FAULT 引脚提供支持  

    我们将使用 ISO10402