This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:用于非隔离式应用问题

Guru**** 2561390 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1485037/iso1044-used-in-un-isolated-application-issue

器件型号:ISO1044

工具与软件:

尊敬的专家:

客户将 ISO1044用于非隔离式应用(已连接 GND1和 GND2)、但在启动过程中遇到热问题:

在我们的许多产品中使用过该元件。 由于易于使用、我在不需要隔离的电路板上使用了它。 在一个板中、我有一个5V 降压转换器为3V 降压转换器供电、这会为卡以及 CAN 隔离器的两侧供电。 这是否会成为问题?

在另一种情况下、它具有5V 和3V 电压。 以这种方式为它们供电是否存在任何问题? 因为在启动时、它会变得非常热。

250kbit/s 是速度。
CAN 传统模式

感谢您的帮助。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    我向电源引脚要求示波器测量、但无法提供。

    他们有一个关于正在发生的事情的理论。 该系统可能被热插拔、在这种情况下、5V 电压在3V 电压也产生浪涌电流之前启动。 这可能是问题吗?

    他们拥有一种新设计、在 MCU 启动之前、收发器将与电源断开。

    73,
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、  

    感谢您的解释。 我知道您不使用器件的隔离功能。  

    原理图看起来很好、从功能上讲、器件应该没有问题。  问题是"器件在启动时变热"、对吗?  

    • 这是否意味着设备在应用程序运行一段时间后冷却?  
    • 并且请确认器件是否按预期进行通信(问题仅在于启动发热)?

    我在布局中首先注意到的是连接到5V 和3.3V 电压轨的细长布线。 下图显示了建议的 PCB 布局、该布局在 VCCx 和 GND 上使用较粗的布线宽度来实现更好的热性能。  ISO1044DEVM 是具有更大接地连接的布局示例。  

    较薄的布线将导致较高的电阻、这可能是热插拔事件期间发热的原因(由于较细的布线宽度和浪涌电流)。  客户 应能够通过将一根较粗的导线与 VCCx 和 VCCx 上的去耦电容器之间的布线并联来测试较粗的布线的影响  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的指导。

    大量相关信息。 客户 拥有一种新设计、即较粗的迹线以及一个在系统启动时打开收发器的关断 MOSFET。

    希望这可以防止出现任何问题。

    非常感谢您提供任何进一步的建议。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie、

    感谢您的更新。 请告诉我该客户的新设计是否解决了这些问题。 我现在将关闭此帖子。