This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507-Q1:最大输出电容

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B-Q1, SN6507, DRV3901-Q1, SN6507-Q1, SN6505B, TPS25947, TPS25940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1488656/sn6507-q1-maximum-output-capacitance

器件型号:SN6507-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6505B-Q1SN6507DRV3901-Q1SN6505B、TPS25947TPS25940-Q1

工具与软件:

您好!

我有5V 输入和15V 输出。 电流消耗大于2A、因此我使用外部 MOSFET 补偿电流限制。

我想在输出端添加大容量电容(例如1000 μ F)、以便在断电时维持电源。

数据表建议输出电容 Cout <(10*Css)。 假设 Css 为1.2uF (TSS=5ms)、则最大 Cout 最大为12uF。

在这种情况下、软启动可以正常工作、或者您是否推荐具有可以解决该问题的固定软启动功能的 SN6505B-Q1?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwas、

    上述2A 电流是连续输出要求还是负载瞬态期间的峰值电流? 如果是负载瞬态、持续时间是多长?  

    对于 SN6507  、在软启动期间禁用过流保护。 软启动完成后、启用 OCP。 如果由于短路而导致隔离式输出端出现极端过载的情况、则器件的行为如下:  

    1.  如果发生瞬态过载或短路、如果 SS/ILIM 引脚上产生的电压骤降低于2.5V (典型值)、则器件将其视为"软短路"情况。 在软短路中、转换器进入间断模式:在达到编程的 OCP 阈值时、驱动器将关闭100ns (典型值)、然后重试驱动。 如果 OCP 再次跳闸、则循环继续。 该重试在 SW1和 SW2的整个 TON 时间内持续发生、直到 OCP 不跳闸或触发"硬短路"。 在 OCP 重试事件期间、两个 FET 都关闭、瞬态峰值电流可能会高于 OCP 限制。
    2. 如果电压骤降超过2.5V (典型值)、则器件将其视为"硬短路"情况。 硬短路 OCP 阈值固定为5A (典型值)。 如果硬短路状态持续时间超过200 μs、则表明系统处于严重的短路故障状态、清除短路后、器件会将软启动电容器完全放电并进入软启动。 请注意、有一个65ns (典型值) 触发硬短路 OCP 的响应时间。

    此致、S Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew、

    实际上、我在推挽输出端使用 DRV3901-Q1、因此2A 的电流仅为0.5ms。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vishwas:

    SN6505典型软启动时间为 4.25ms、能够支持所需的 负载瞬态。 但是、如果输出电容值高于指定值、器件将进入 OCP 模式。 如果电容值较高、最好使用一个额外的压摆率控制电路。

    此致、S Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew、

    好的、明白。 此外、我需要直接使用外部 MOSFET 设计 SN6507-Q1、因为在部署期间、它将需要2A 的时间并持续0.5ms、因此器件将进入电流限制。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew、

    好的、明白。 此外、我需要使用外部 MOSFET 设计 SN6507-Q1? 因为在部署期间、电流将为2A、持续时间为0.5ms、所以器件将进入电流限制、需要避免这种情况。

    如果我想使用外部 MOSFET 设计 SN6507/SN6505B、MOSFET 的栅极将始终导通、在初始条件下、两个 MOSFET 都将导通。  

    那么、使用该配置、软启动将无法正常工作?

    此外、 由于两个 MOSFET 都导通、系统将发生什么情况?

    参考链接: 用于隔离式栅极驱动器电源要求的12V 变压器驱动器-隔离论坛-隔离- TI E2E 支持论坛

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vishwas:

    是的、您的理解是正确的。 在上述配置中、两个  MOSFET 都将导通、电流可能无法根据需要进行控制。 此设计需要在次级侧进行压摆率控制和电流控制以确保正常运行。 请检查是否可以使用  TPS25947类型器件来实现可调压摆率和电流。

    此致、S Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew、

    好的、根据建议、我们可以使用  TPS25947实现浪涌电流和峰值电流。

    但是、在初始条件下、当两个 MOSFET 都在变压器的初级侧时、会充当短路吗? 那么就会给右侧变压器带来问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vishwas:

    在此配置中、D1和 D2是开关节点、而 T1、T2栅极将遵循相同的开关模式。  

    此致、S Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew、

    "对不起,我不能接受。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vishwas:

    初始导通后、连接到 T1、T2栅极的 SN6507开关节点 D1和 D2将遵循相同的推挽开关模式。

    此致、S Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew、

    我还有一个问题。 假设软启动时间为5ms、电容器为1mF。

    要充电至14V、需要2.8V 的浪涌电流。

    数据表中提到、在软启动期间、过流保护将被禁用。

    因此、器件能够在不关闭内部 MOSFET 的情况下处理此电流吗?

    或者结温是否会上升并进入热关断状态。 如果是、您能否分享计算器您考虑的因素。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwas:

    建议的最大开关电流为0.5A。 如果 器件开关时间过长 超过指定条件、SN6507的小芯片将发热并可能达到170°C 的热限制和关断。   

    此致、S Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew、

    好的、明白。

    我可以看到  TPS25947不符合 AEC 标准。 任何其他替代器件?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwas:

    请查看 TPS25940-Q1。

    此致、S Mathew。