This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8711:光耦仿真器-"正常切换"

Guru**** 2390410 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOM8610, ISOM8110, ISOM8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1491200/isom8711-opto-emulator---normally-switch

器件型号:ISOM8711
主题中讨论的其他器件:ISOM8110、ISOM8610

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我正在寻找一种可以代替继电器的隔离器件、  

光耦仿真器在这里非常适合、但是、我们希望能够使其正常开关、这意味着当我们不驱动任何电流时、光耦仿真器将关闭或处于逻辑低电平  

反之亦然、当我们在一侧驱动电流时、我们会在另一侧获得逻辑高电平。  

 我们有这样的功能吗?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继电器速度慢;您为什么要使用高速器件?

    光晶体管光耦合器及其替代产品(如 ISOM8110)可与发射极处的下拉电阻器一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就速度而言、ISOM8110适合我们、  
    您能详细解释一下发射极上的下拉电阻器吗? 这将如何转换为类似于器件的"正常开关"?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:

    如果您正在寻找光耦仿真器作为继电器的替代 产品,那么我的建议是使用 ISOM8610 : ISOM8610数据表,产品信息和支持| TI.com

    它具有极好的 EMC 合规性、快速开关、高 BW 和低 COFF。

    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要它为 NC、而不施加任何电压

    作为 SSR、开关也应该是双向的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有此类器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:

    正如其他用户的回复所示、我们没有"常闭"的光耦仿真器。 用于替换双向继电器的最接近器件是 ISOM8610、但这是"常开"。

    如果此问题与您的另一个 E2E 帖子(点击此处)相关、以启用/禁用数字隔离器的输出、则 Clemens 提出的电路可以与 ISOM8110和 ISOM8711一起正常工作。 作为参考、我将复制到电路下方。 输出引脚可以连接到 EN 引脚、以启用/禁用输出。 输出通常被禁用、需要通过驱动 ISOM 器件来启用。


    此致、
    Koteshwar Rao