This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:可以与降压稳压器配合使用?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1492607/sn6507-ok-to-use-with-a-buck-regulator

器件型号:SN6507
Thread 中讨论的其他器件: SN6501

工具与软件:

您好!

我计划为客户在新产品中使用 SN6507。  我有一些问题、如果能得到一些帮助、我将不胜感激。

我的应用需要24V 电源输入和稳压隔离式5V 输出。  使用 Wurth 750319696变压器、我似乎能够通过将24V 降压转换成大约16.5V 来实现高水平的效率和功率输出。  我会使用降压稳压器将电压从16.5V 降至5V。  数据表讨论了如何使用 LDO 调节输出、但没有提到降压稳压器。  我的问题是降压稳压器可能对 SN6507电路启动产生的影响。  我意识到 SN6507通常用于低 EMI 应用、但我不会利用该特性。  我喜欢 SN6507的成本和性能。  我乐于使用其他隔离式解决方案。

根据 Wurth 的文档、它看起来是400kHz 实现了高效率、这就是我要使用的频率。  我会让 SR 引脚悬空并使用默认压摆率。  我不会使用占空比校正。  我会将 UVLO 连接到 VCC 并改用默认值。  但如果有正当理由、我们可以说服我增加一些电阻器。  我在数据表中没有看到任何内容讨论了使用更高 UVLO (相对于2.8V 默认值)的权衡取舍。

我在数据表中没有看到讨论如何选择过流保护值的任何内容。  在软启动时间和 CSS 电容值的公式中输入所选的电阻值。  Css 值影响输出电容的选择(不超过 Css 值的10倍)。  此设计示例为200 mA 的负载电流选择500 mA 的峰值电流限制。  如果我想最大程度地提高输出电流容量、为什么要避免1.3A 作为 ILIM 值?  由于 SN6507具有热过载保护功能、因此将其设置为最大值会有什么危害?  1.3安培位于 Wurth 在变压器产品说明书中提供的曲线上。  如果持续电流、变压器将变得很热!  (上升90度以上)。  但我假设它能够承受、因为它是一个峰值、是一个瞬态值。

降压稳压器需要一个10uF 的输入电容器。  SN6507电路的10uF 输出电容器能否与降压稳压器共享?  10uF 的输出电容意味着 Css 电容必须至少为1uF 才能满足10x 的要求。  这将导致软启动时间约为4ms。  该时间对降压稳压器的软启动时间有何影响?  也许这是应考虑 SN6507和降压稳压器的 UVLO 设置的位置?  降压稳压器的软启动时间是否应该长于 SN6507的启动时间以防止它耗尽?  另一方面、我可以提出一个要求降压稳压器的启动时间更短的理由。  只需调节上升相对缓慢的输入电压。

如果降压稳压器不能工作、我可以在 SN6507电路和降压稳压器之间使用 LDO 吗?

感谢你的帮助。

此致、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降压转换器与 SN6507输出串联。 总效率将很低、降压转换器具有脉冲输入电流、这意味着降压转换器有一个大的输入电容器(SN6507的输出电容器)。 我建议调整变压器匝数比、使输出电压比所需的调节输出电压高~0.5V-1V、然后使用输出 LDO。  

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steve。  您说总效率会很低、但在较低输出电压(例如5V)下的 LDO 似乎比降压转换器的效率低。  我需要大约1伏的余量、以便在不同的负载、温度和容差条件下轻松高于压差电压。  对于5V LDO、6V 中的1V/6V 将会在 LDO 中浪费。  90%的效率降压会比这更高效。  超高效率不是问题、因为我的应用不是电池供电的。

    SN6507数据表没有 SN6505或 SN6505数据表提供的图形数量、因此很难知道实际的功率输出和效率是多少。  我查看了 Wurth 的变压器数据表、其中显示了其串联中每个变压器(旨在与 SN6507配合使用)的典型应用值。  看起来他们选择了大约44摄氏度的温升作为所述电流的标准。  与其他能够提供6瓦的变压器相比、从12V 或24V 降至5V 的两个变压器仅能提供3.5至4瓦的功率。  在给定这些数据后、我想转换为更高的电压、然后使用降压转换器将其调节到5V。  我意识到这是基于 Wurth 为 SN6507设计的变压器、因此其他变压器可能会更好地发挥作用。

    如果我将 SN6507电路和 BUCK 电路视为独立的模块、看起来这应该可行。  SN6507在其输出上需要10uF、而降压电路在其输入上也需要10uF。  如果这些电容满足每个电路的要求、那么这两个电容的组合就足够了。  组合的10 μ F 电容器将需要更大的 CSS 电容器。  但较慢的上升时间可能不是问题。  Css 为2uF 时、软启动时间约为8ms。

    当介于3V 和6V 之间时、SN6507的输出开关电流指定为0.4A、而当 VCC 介于6V 和36V 之间时、该电流指定为0.5A。  查看 Wurth 的数据后、如果后续使用降压稳压器、24V 至12V 变压器可能是最佳选择。  我当时在想 UVLO 的问题、似乎我可以将降压稳压器的 UVLO 设置为大于5V 的电压、例如8V。  在 SN6507的输出高于8V 之前、降压控制器不会启动。  降压转换器具有软启动功能、因此我不会丢失整个电源的软启动功能、尽管整个启动过程需要稍长一些时间。  如果在降压稳压器开始消耗电流后切断 SN6507的启动电路、这会造成问题吗?  直至达到8V 才会发生这种情况、由于降压稳压器需要软启动、影响是渐进的。

    我在文档中没有看到任何描述如何选择峰值电流限制值的内容。  将其设置为高于所需限制的缺点是什么?  设计示例指定了500 mA 的限制和200 mA 的负载电流。  什么是峰值电流限制保护?  是开关的500 mA 建议最大值吗?  变压器的初级绕组中?  数据表中的表8-3列出了可将峰值限值一直扩展至1.3A 的推荐电阻值、因此可能不是 SN6507的输出。

    谢谢!

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心 SN6507启动、因为它不是闭环。 一旦 SN6507开始软启动周期、它就会继续、直到 CSS 充满电。 您的输出二极管具有最大额定电流、变压器具有最大功率能力、输出电感器(用于直流功能时)具有最大 Isat……这些是受 SN6507 OCP 设置保护的主要功率级元件。

    Steve