Other Parts Discussed in Thread: ISOW7742
工具与软件:
尊敬的技术支持团队:
对 ISOW7742有疑问。
7.1绝对最大额定值 表明 EN/FLT 引脚的最大值为 VSI+0.5 (V)。
在这里、VSI 被定义为输入侧电源、但对于 EN/FLT 引脚、VSI 参考哪个电压值(VDD 或 VIO)?
同样、您能否告诉我在同一表中、对于 INx、OUTx、EN_IOx、VSI 是指哪个电压 VDD 或 VIO?
此致、
TTD

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7742
工具与软件:
尊敬的技术支持团队:
对 ISOW7742有疑问。
7.1绝对最大额定值 表明 EN/FLT 引脚的最大值为 VSI+0.5 (V)。
在这里、VSI 被定义为输入侧电源、但对于 EN/FLT 引脚、VSI 参考哪个电压值(VDD 或 VIO)?
同样、您能否告诉我在同一表中、对于 INx、OUTx、EN_IOx、VSI 是指哪个电压 VDD 或 VIO?
此致、
TTD

尊敬的 Varun:
感谢您的答复。
我得到的 "INx、OUTx、EN_IOx"和"EN/FLT"都是 VIO 域(而不是 VDD)。
我还有一个问题。
1.
"INx、OUTx、EN_IOx"的电压有注释((3))、但 "EN/FLT 电压"剂量没有注 释((3))。
从您的回答来看、"EN/FLT 处的电压"似乎也需要添加注释(3)。 "你以为你赢了吗?
2.
为什么它被描述为 VIS 而不是 VIO? 我有点困惑、因为它说的是 VIS。
此致、
TTD


您好、TTD:
很抱歉混淆、请允许我回答您的问题。
使用 VSI 表示输入侧电源、使用 VSO 表示输出侧电源是整个隔离器件数据表中的常见做法。
VSI =、VIO 或 VISOIN、具体取决于所指的输入引脚。
同样、根据所参考的输出引脚、VSO = VIO 或 VISOIN。
INx 是以 INA、INB、INC 和 IND 为基准的输入引脚。 所有这4个引脚都不在隔离栅的同一侧或由同一电源供电。 因此、通用术语 VSI 用于表示 VIO 或 VISOIN、具体取决于所指的输入引脚。
INA、INB 和 INC 是 SIDE1上的输入、这些引脚的输入侧电源(VSI)为 VIO。
IND 是2侧的输入、 该引脚的输入侧电源(VSI)为 VISOIN。
同样、
OUTA、OUTB 和 OUTC 在2侧输出、这些引脚的输出侧电源为 VISOIN。
OUTD 是 SIDE1上的输出、该引脚的输出侧电源为 VIO。
请参阅电气规格部分的下面屏幕截图、其中再次引用了 VSI 和 VSO。 
我也同意还应为 EN/FLT 引脚指定注释(3)。
谢谢、请告知我们这些输入是否可以解答您的问题。
此致、
Koteshwar Rao