This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841A-Q1:关于 Vcc 电流

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1495975/isow7841a-q1-regarding-vcc-current

器件型号:ISOW7841A-Q1

工具/软件:

大家好、支持团队。

我的客户报告在 Vcc 输入电流中观察到很大的脉冲电流。
关于附加的波形、这是预期的电流波形吗?
峰值电流值约为280mA。
此外、周期约为17kHz。

此致、

HIG

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    感谢您的联系。 请在下面找到我的意见

    由于直流/直流转换器在内部反馈控制环路的导通期间需要更高的电流、因此预计会出现这种行为。

    不过有几个问题:

    1. 该器件的 VISO 和 ISO 是什么?
    2. 在捕获该波形时、是否板上安装了建议的电源(VCC)去耦电容器?

    实际的 ICC 计算也请参阅数据表的第10.2.2节。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Varun-san

    感谢您的答复。

    1. 该器件的 VISO 和 ISO 是什么?

          [应答] Vcc=3V、Viso=3.3V

        2.在捕获该波形时、是否板上安装了建议的电源(VCC)去耦电容器?

          VCC 侧:10uF + 0.1uF (两个陶瓷)

          Viso 侧:10uF + 0.1uF (两个陶瓷)

    此致、

    HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    感谢您的意见。  

    上面我已经说过、这在直流/直流转换器中是可以预期的。 我建议在 VCC 电源仪表上设置最小500mA 的电流合规性、以应对转换器导通期间的这种突然电流需求。

    在 VCC 侧添加更高的去耦电容器(包括10uF + 0.1uF)(例如100uF)可进一步降低 VCC 电源的尖峰电流需求。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Varun-san

    谢谢!

    我明白了。

    BR