This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762-Q1:ISO7762-Q1在某些瞬态条件下可支持的最大电压 IO 引脚 INA、INB

Guru**** 2562160 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7762-Q1, ISO7762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1497247/iso7762-q1-iso7762-q1-maximum-voltage-io-pins-ina-inb-can-support-during-some-transient-condition

器件型号:ISO7762-Q1
主题: ISO7762中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我计划 在设计中使用 ISO7762-Q1数字隔离器。

但我有一个关于 IO (INA、INB、...)的问题 在瞬态浪涌或噪声拾取期间、最大电压可以处理、在本例中、该噪声拾取连接到输入连接器、

在本例中 、为 VCC1、VCC2供电   5V+10% 因为 我的电路中只有5V 电源 、因此最大电源 电压为5.5V、容差和 ISO7762的建议运行电压也高达5.5V

为了提供瞬态保护 、我将使 TVS 二极管保持在数字隔离器 IO 引脚(INA、INB)的前面。 但 TVS I 的钳位电压应保持在5.5V 以上 ,因为允许运行高达5.5V。

因此、如果我保持 TVS 的钳位电压为5.8或6V、ISO7762  IO 引脚(INA、INB)可以 在瞬态 期间短时间处理 ???

如果 IO 引脚(INA、INB) 可以处理瞬态周期、那么它可以处理多长时间??

我知道数据表中为 IO 引脚提供的绝对最大范围为6V、但我们不知道 器件可能会发生故障、因为这无法保证正确。

在这种情况下、共模瞬态抗扰度 CMTI 是否会有所帮助?

任何意见或建议从你的一方请..

谢谢、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    请允许我另外24小时来查看和回答您的问题。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    我能得到今天的数据,我必须冻结的成分,根据得出的结论在最早。

    谢谢、

    Karthik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    感谢您的耐心。

    Unknown 说:
    因此、如果我将 TVS 的钳位电压保持在5.8或6V、ISO7762  IO 引脚(INA、INB)可以 在瞬态 期间短时间处理 ????

    是的、我相信您的理解是正确的。 如前所述、如果 VCC1=VCC2=5V、INx 引脚可处理的最大值为5.5V。 VCCx 的绝对最大额定值为6V。 考虑到这一点、TVS 二极管钳位电压应在5.5V 至6V 左右、以避免造成任何损坏。 器件的内部 ESD 二极管应处理持续时间非常短的瞬态。  

    [报价 userid="598875" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1497247/iso7762-q1-iso7762-q1-maximum-voltage-io-pins-ina-inb-can-support-during-some-transient-condition

    我知道数据表中为 IO 引脚提供的绝对最大范围为6V、但我们不知道 器件可能会发生故障、因为这无法保证正确。

    在这种情况下、共模瞬态抗扰度 CMTI 是否会有所帮助?

    [/报价]

    CMTI 是不同的、因为它是隔离栅的规格(VCC1侧在 VCC2侧的共模瞬态抗扰度)。 请参阅 下图、其中显示了 CMT 测试设置:

    总体而言、符合您所选规格的 TVS 二极管应在考虑可能发生的电压电平和瞬变的情况下正常工作。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aaditya:

    感谢您的回复、

    其实时间对我来说很重要,它能处理2到3 usec 和6V 的钳位电压吗?

    或者你能检查一下, 让我知道它能处理多久??

    数据表中没有内部 ESD 二极管数据。

    谢谢、

    Karthik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    感谢您的答复和澄清。

    时间对我来说很重要、它能在6V 钳位电压下处理2到3 usec 吗?

    否、不是这样、由于输入引脚的绝对最大额定值为 VCC + 0.5V、因此当 VCC 为5V 时、TVS 二极管的钳位电压应为5.5V。   任何高于绝对最大额定值的电压都可能损坏器件。  图中所示的 ESD 二极管用于在输入引脚上发生脉冲时绕过 ESD 脉冲。  

    此致、
    Aaditya 五