This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14141-Q1:PG 抗尖峰脉冲时间-输出电压范围

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC14141-Q1, UCC14341-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1501871/ucc14141-q1-pg-deglitch-time---output-voltage-range

器件型号:UCC14141-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC14341-Q1

工具/软件:

您好、

当其中一个 Vrefs 低于(或高于) UVP (OVP)阈值时、PG 反应是否存在抗尖峰脉冲时间?

我将 RC 负载连接到栅极驱动器(由 UCC14341BQDWNRQ1提供)、以模拟 MOSFET 的输入寄生参数。 我注意到、PG 在某些情况下会对 VDD 电压骤降做出反应、但不会在每个开关事件期间都做出反应。 我可能应该监视 VDD-VEE 电压?

蓝色:VDD-COM 电压

此外、您能否确认 UCC14341BQDWNRQ1的输出电压范围?

谢谢、

Yassine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yassine,

    PG VEE VEE 信号存在3ms (典型值)的抗尖峰脉冲时间、但这用于(UVP-UVP)和/或(COM-UVP)电压达到各自的 VDD 值后的软启动。  

    UCC14141-Q1 Vout 范围在 DS 中指定(请查看下文)。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yassine,

    关于应在何处测量/监控输出电压的问题。 是的、您应该测量(VEE UCC14341-Q1)、因为 VDD 是 VEE 的接地回路。  请在电压探头处使用尖端和接地筒、以便提高测量精度(见下文)。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢手册的答复。

    我实际上是指 VDD–VEE 处于稳定状态并且 UV 发生 OV/OV/ADC 事件的情况。 在这种情况下是否存在抗尖峰脉冲时间、或者电源正常(PG)信号是否"立即"做出反应?

    关于输出电压范围、数据表指定 UCC14341B-Q1为15V 至18V (VDD–VEE)。

    经测试的设计配置为22V (Vdd-Vee)-这可以解释我们看到的 PG 脉冲吗?  


    VDD-COM 和 PG:  


    VDD-VEE 和 PG:  




    谢谢、
    Yassine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yassine,

    在您的波形中、您只显示了(VDD - COM)和(VDD - COM)、而不显示 PG。  该器件的工程师专家将于下星期一休假回来、他可以回答有关抗尖峰脉冲时间的问题。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为混乱而道歉,  

    PG 显示在数字通道中(下面突出显示)


    谢谢
    Yassine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yassine、

    -我可以注意到 PG 正在拉高。 您能否分享用于设计原理图和待审查布局的原理图、设计计算器工具?

    此外、请共享 FBVDD-UVP VEE 和 FBVEE-UVP VEE 波形、以确认此处的 OVP/UVP 故障。 通过 DS、我们可以知道此值、这些波形可以确认故障。 还请采用 FB-GNDP 以及 PG 电压。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享一下您的电子邮件地址、以便我能够发送所请求的文档吗?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yassine、Manuel 不在办公室。 我向您发送了一个朋友请求、以便您可以私下共享所请求的文档。

    此致、

    光线