This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:随机 CAN 错误

Guru**** 2903980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1500756/isow1044-random-can-errors

部件号:ISOW1044

工具/软件:

您好、

我们使用的是数据表图11-1中所示的 ISOW1044、包括11.2.1中建议的47uF 电容器。  

应用电路的一些例外情况包括:

  1. EN/FLT 和 V_IO 之间的4.7k 电阻是10k。
  2. 未连接引脚2 "IN"
  3. 引脚4"STB"接地(应用电路中的三角接地开路)
  4. FB 是742792,641,300R @Ω 100MHz

我们不包括可选的端接或总线保护。

该网络是一个矢量 VN1630A 和包含 ISOW1044的 DUT。  120Ω  可以将两端的 TSP 接地。
端接器在总线上、作为120Ω 从 CAN_H 到 CAN_L  我们不使用拆分端接器。

在 DUT 运行过程中、我看到的是 CAN 误差(误差率约为0.3%)、这些误差看来是由 CAN 迹线中的"凸点"引起的。   此碰撞发生在消息的不同阶段、从而产生各种位位置。   

这种情况正在发生、我们面临着一个损失。  我们尝试了各种接地更改(CAN 接地、底盘等) 而不会改变行为。  DUT 是一款机电伺服执行器、可在再生模式下运行。  在 regen 模式下、CAN 错误的发生会增加。

我们正在寻找可以尝试的方法、以便确定这些 CAN 错误的根本原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些凸点是 ACK 位、总线上的所有其他器件指示它们已接收消息。 电压较高、因为多个驱动器同时处于运行状态。 这不是问题。

    我不知道为什么您的示波器的解码器显示错误。 实际接收器是否也会发生此错误? 他们是否有任何错误指示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    感谢您的联系和提供的详细信息。

    Unknown 说:
    应用程序电路的一些例外情况是:

    所有这些连接都与器件的 VDD 和 VISOUT 相关、不应导致上面提到的错误

    正如 Clemens 所建议的、CAN 总线侧有多个驱动器吗?

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯- 如果他们是 ACK、他们在错误的地方、这就是导致错误的原因。   

    Varun -网络只是两个节点。  矢量 VN1630A 和 DUT。  我同意 DUT 与应用电路的偏差不会导致我们看到的误差。  我的第一个想法是在错误的时间在另一个节点传输,但这似乎不太可能。  奇怪的是碰撞似乎是有意的。  

    我看到、当 DUT 发送和矢量 VN1630A 发送时会发生此错误。

    DUT 是一款机电伺服执行器、当 DUT 被反向驱动(再生模式)时、这些误差的发生频率要高得多、表明可能存在与噪声或其他电压变化的相互作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO 如何工作?  是否有未连接的 IN 引脚可能拾取可能导致 CAN 输出的噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    感谢您提供详细的意见。

    我看到在 DUT 发送和 Vector VN1630A 发送时会发生此错误。

    只是为了确认这里 DUT 是指机电伺服执行器。


    DUT 是一种机电伺服执行器、当 DUT 被反向驱动(再生模式)时、这些错误发生的频率要高得多、这表明可能存在与噪声或其他电压变化的相互作用?

    这是一个有趣的观察,可能给我们可能的原因。 您能解释一下再生模式的更多信息吗?


    GPIO 的工作原理是什么?  是否有未连接的 IN 引脚可能拾取可能导致 CAN 输出的噪声?

    这种情况极不可能发生、因为 in->out 是一个单独的隔离信道。 即使 IN 处有一些噪声拾取、它也会反映在 OUT 上、而不会反映 CANH/CANL。

    从您到现在提供的所有信息来看、这似乎是一个系统噪声问题、因为它本质上是随机的、还取决于外部传动器 DUT 的特定运行模式、并且仅在外部矢量和 DUT 传输时才会发生。 对于这可能是 ISOW1044驱动程序问题、我看不到任何原因或观察到。

    此致
    Varun