Other Parts Discussed in Thread: ISO1042-Q1, ISO1042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1042-Q1 主题: ISO1042中讨论的其他器件
工具/软件:
大家早上好、
在 ISO1042-Q1数据表中、写有:"TXD 引脚以非常弱的强度在内部上拉至 VCC1。 应使用外部上拉电阻来确保 TXD 引脚偏置为隐性(高)电平、从而在微处理器不控制该引脚且 TXD 引脚悬空时避免总线上出现问题..."。 那么、您建议添加这个上拉电阻器吗? 我应该选择哪个值? 我应该将其放置在 MCU 或 ISO1042附近的 TXD 引脚上?
此外、在 RXD 引脚上放置一个上拉电阻器是否会有利于通信?
此致、
Davide