This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:TxD-RXD 上拉电阻值和位置

Guru**** 2562140 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042-Q1, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1504867/iso1042-q1-txd-rxd-pull-up-resistor-values-and-position

器件型号:ISO1042-Q1
主题: ISO1042中讨论的其他器件

工具/软件:

大家早上好、

在 ISO1042-Q1数据表中、写有:"TXD 引脚以非常弱的强度在内部上拉至 VCC1。 应使用外部上拉电阻来确保 TXD 引脚偏置为隐性(高)电平、从而在微处理器不控制该引脚且 TXD 引脚悬空时避免总线上出现问题..."。 那么、您建议添加这个上拉电阻器吗? 我应该选择哪个值? 我应该将其放置在 MCU 或 ISO1042附近的 TXD 引脚上?

此外、在 RXD 引脚上放置一个上拉电阻器是否会有利于通信?

此致、

Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davide、

    仅当驱动 TXD 引脚的输出会导致该引脚悬空或 TXD 可能变为 tri 状态时、才建议使用外部上拉电阻。   

    • 那么、您建议添加这个上拉电阻器吗?
      • 通常不需要上拉电阻器。 TXD 引脚是否可以在应用中悬空会有所帮助。
    • 我应该选择哪个值?
      • ~1k Ω 通常就足够了  
    • 我应该将其放置在 MCU 或 ISO1042附近的 TXD 引脚上?  
      • 电阻器的放置对于任一器件都无关紧要。
    • 此外、在 RXD 引脚上放置一个上拉电阻器是否会有利于通信?
      • RXD 是推挽输出、因此在该引脚上使用上拉电阻器没有真正的好处。

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    非常感谢、您非常清楚。

    此致、

    Davide