This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:[PMP22764参考设计]更改设计 Vin=12V、Vout=-54V/1.2A

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22764

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1506058/lm51551-pmp22764-reference-design-change-design-vin-12v-vout--54v-1-2a

器件型号:LM51551
主题中讨论的其他器件:PMP22764PMP

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们采用 PMP22764设计、然后满足我们的要求(Vin=12V、Vout=-54V、1.2A)。

我的问题是

。 VIN 降至12V、是否需要更改变压器器件?

。 如何修改第二侧电路以符合 Vout=-54V 的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juin:  

    感谢您使用 e2e  论坛。  

    更改输入电压、可能需要更改 变压器器件。 请使用该快速入门计算器  https://www.ti.com/tool/LM5155EVM-FLY 和 https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER。 这些工具对于在建议的参数中进行可视化和可视化非常有用。

    您仍然可以采用相同的 PMP 设计、更改绕组的极性、并且也可以交换 FB 电路的极性、即将 ISO GND 更改为54V、将正54Vout 更改为 ISO GND。  

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

    参考 PMP 设计、也不需要更改 D1或 D4的极性、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juin:  

    请参阅下面的屏幕截图、了解如何针对负输出执行此操作。  

    此致、

    Mounika.