This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:尖峰滤波器

Guru**** 2913690 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, TCA39306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1516312/iso1640-spike-filter

器件型号:ISO1640
主题中讨论的其他器件: TCA39306

工具/软件:

您好、

我想问 ISO1640是否具有内置尖峰滤波器功能。 如果是、持续时间是多久?

例如、50ns? 或者、是否有任何带有内置尖峰滤波器的 IC 可推荐用作参考?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您联系我们。

    ISO1640没有任何内置尖峰/干扰滤波器。 尽管 ISO1640支持通过隔离实现最大1.7Mbps 传输、这意味着在隔离的另一侧不应看到50ns 尖峰/干扰、但该尖峰应该会出现

    但是、如果您能更详细地帮助我们了解您的应用和尖峰来源、我们或许可以提出替代解决方案。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    根据 OCP 规范2.6、SSD 模块应在边带 2线接口上同时支持 I3C/SMBus。

     

    背景:MCU I3C 模块接收1MHz I2C CMD、 这会导致时序问题。

     

    替代平面:如下所示的方框图

    1. 我们想隔离 I2C 模块以防止接收 I3C CMD。
    2. I2C 模块处理 I2C CMD (高达1MHz)、包括低速(CLK 高脉冲41~45ns) I3C CMD
    3. I3C 模块处理 I3C CMD

     

    请务必帮助检查该解决方案是否可以将小于50ns 的脉冲滤波到隔离器 I3C CMD、或在需要时建议使用 IC。

     

     

    • 滤波器时序小于50ns (41~45ns)

    • I3C 火车打开 t 高电平= 41ns

    • I3C 推挽 t 高电平= 45ns

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供详细的意见。 请允许我花一些时间分析一下、然后返回。

    但是、为了简而言之、您需要将 I3C 信号(41ns~45ns)隔离/滤波、使其不会到达 MCU 的 I2C 节点、对吧?

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    您需要将 I3C 信号(41ns~45ns)隔离/滤波、使其不会到达 MCU 的 I2C 节点、对吗?

    =>正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的确认。

    5月23日星期五、我将给您回复、其中详细介绍了 ISO1640的干扰过滤功能。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我已经确认、ISO1640没有任何固有的干扰/尖峰滤波功能。 我已将此请求转发给另一个团队、以便在可以使用的相应 I2C 缓冲器上提供一些输入。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    今天是 TI 假日、我们将延迟回复、 团队会尽快回复您。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们的团队没有集成50ns 抗尖峰脉冲/尖峰滤波器的 I2C 缓冲器/电平转换器。 我们通常为 I2C 至 GPIO 扩展器等目标器件保留此滤波器。  

    是否可以在开关模式下利用 GPIO 来控制 I3C 电平转换器的 EN 引脚?  

    通过使用 TCA39306等器件、可以将 VREF1 = VREF2 = 3.3V 并通过外部 GPIO 控制 EN 引脚来配置为开关模式。  

    此致、

    Tyler