This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505AEVM:这个评估板永远不会从其稳压输出中拉出1A 电流? 考虑 SN6505x 数据表中提到的数据

Guru**** 2977510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1518267/sn6505aevm-this-evaluation-board-can-never-pull-1a-out-of-its-regulated-output-right-considering-the-data-mentioned-in-the-sn6505x-datasheet

器件型号:SN6505AEVM

工具/软件:

您好、

SN6505的数据表说明如下:

也称为变压器的输出(LDO 的输入)在低电流下具有大约5.2V 的5V 输入、在高电流下具有大约4.7V 的输入。 However...in 您对 EVM 使用此精确配置、在变压器的输出端采用 LDO。 EVM 的信息说明以下内容:

功能
  • 适用于隔离电源、160kHz 内部时钟的低噪声1A 变压器驱动器
  • 5V 输入、5V 输出隔离式电源

它使用 TPS76701QD 作为 LDO。 我不明白如果使用此配置时您的输入永远不会达到5.2以上、如何才能从 LDO 获得5V 稳压输出。 有人能向我解释一下吗? 我可能想在设计中使用它、因此我想确定具体原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、您回答正确。 EVM 针对数据表中提到的约1A 的150mA 进行了测试、这是建议的最大工作开关电流。   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinu:

    谢谢! 很好了解