This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086T:VPR / VIOSM

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3086T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1516214/iso3086t-vpr-viosm

部件号:ISO3086T

工具/软件:

大家好!

我对 ISO3086T 有疑问。

修订版 D 中包含以下数据表内容、但修订版 E 中未包含这些内容

您能告诉我为什么删除了这些信息吗?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Ishiwata-San、  

    我将在内部与我的团队核实这一点。 不过、我认为这些规格与 VDE 标准有关、该标准已更新至 VDE 0884-17。 更新了当前数据表以匹配标准规格。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、



    感谢您的答复。

    我将等待您检查的结果。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    请注意、VDE 标准已从 DIN V VDE V 0884-10更 改为 IEC 60747-17 (VDE 0884-17)、因此一些参数名称和测试条件发生了相应的变化。 VPR 现在称为 QPD。  

    同样、VIOSM 值现在显示在安全相关认证表中、如下所示:

    谢谢、
    Saleem Marwat