This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:单通道数字信号隔离

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110, ISO1640, ISO7721, ISOM8711, ISOM8710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1516031/iso7721-one-channel-digital-signal-isolation

器件型号:ISO7721
主题中讨论的其他器件: ISOM8711、ISOM8110 、ISO1640、 ISOM8710

工具/软件:

您好:

我正在寻找隔离一个数字信号所需的数字信号隔离器。 我需要隔离的信号是开漏型、因此逻辑零由晶体管主动驱动、而在另一侧逻辑零则使用上拉电阻"生成"。  

我看到两个选项:使用 ISO72X 等单通道隔离器或 ISO7721等双通道隔离器、其中未使用的通道输入将连接到 Vcc 或 VSS。 在我的示例中、单通道隔离器与双通道隔离器相比、是否有任何用武之地? 信号逻辑1的最大电压电平为3.3V、因为需要尽可能小的传播延迟、默认输出应为逻辑1。

非常感谢、Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来像是光耦合器的替代产品。 ISOM8110 (或对于高速信号、为 ISOM8711)会更简单且更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    ISOM8110和 ISOM8711使输入信号反相、 必须确保信号不会反转。 您认为 ISO1640或 ISO7721是什么?

    非常感谢、Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    光耦合器也是反相的。 对于同相电路、驱动输入阴极或在输出的发射极引脚上使用下拉电阻器(这仅适用于 ISOM8110)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我不清楚,所以我们可能不理解对方。 您可以在下面找到一个原理图。 更准确地说-器件中集成了上拉电阻器和晶体管、我需要按原样将信号从器件中隔离。 我需要保持信号的极性、这就是我认为光耦合器解决方案不适用的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dejan:  

    感谢您的联系。  

    由于您的系统需要集电极开路或漏极开路输出,因此 Clemens 提出的建议是合理的。  

    ISO7721和 ISO72x 是一款推挽逻辑输出器件、 推挽输出可以在高电平状态下拉取电流或在低电平状态下灌入电流。

    考虑到这一点、可以使用 ISOM8711光耦仿真器。 该器件是同相输出。 ISOM8711在次级侧生成具有集电极开路输出类型的逻辑信号、这可能更适合您的应用。  https://www.ti.com/product/ISOM8711

    此外、还可以使用 ISO1640、因为该器件也具有开漏输出类型。  https://www.ti.com/product/ISO1640

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种常见的光耦合器电路、也可与 ISOM8110/ISOM8711配合使用(使用 ISOM8710以减少输出上拉):