This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1430:ISO1430BDWR

Guru**** 2927240 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1513805/iso1430-iso1430bdwr

器件型号:ISO1430

工具/软件:

您好、

我想设计 ISO1430BDWR 的原理图、以及分立器件的计算、您能提供相关的参考设计吗?

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Meghana、  

     ISO1410DWEVM 评估板 将是适用于 ISO1430典型布局的最佳参考。 如果您有具体问题、请告诉我!

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计对于 RS485半双工是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、看起来不错。 该原理图看起来像是 ISO1430的理想设置。 确保在 PCB 布局中去耦电容器靠近电源引脚放置。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们是否应该将3和6号引脚连接到微控制器 GPIO 或 UART 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们通常连接到 UART 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 R (引脚编号 3)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能对调试很有用。 如果您不知道如何处理它、请将其卸下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚3上的0 Ω 跳线是可选的。 有些设计不需要接收器、可以移除0 Ω 跳线以使引脚悬空。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将 ISO1430连接到具有隔离功能的 STM32 MCU、如何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Meghana、

    您可以将 D 和 R 引脚连接到 STM32 MCU 的 UART 引脚