This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:RS485引脚 ESD 保护功能

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1515097/iso1410-rs485-pin-esd-protection-features

器件型号:ISO1410

工具/软件:

您好:

我使用的是"iso1410dbw"芯片、在"iso1410.pdf"数据表中没有找到与两个信号 A 和 B (RS485)相关的两个引脚图的显示、但只有 D/R、DE 和 R 信号、如第28页的数据表所述。

在其他数据表(如"so15.pdf")上、显示了与两个信号 A 和 B (RS485)相关的两个引脚图(请参阅第12页)。

问题:

-我在哪里可以找到"iso1410dbw"芯片的两个引脚的图与两个信号 A 和 B (RS485)相关?
  特别是、我需要了解内部(16V?)保护晶体管的电气特性。

- 在哪里可以找到标准"iso1410"版本和"iso1410B"版本之间的电气特性差异?

感谢您的帮助。


BR

Demetrio Magrin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Demetrio:  

    感谢您联系我们。 ISO1410.pdf 是与其他全双工收发器的数据表组合。  

    ISO1410使用下面所示的第4页上的引脚图

      

    ISO1410还可在总线输入上承受+/- 18V 的直流电压、如数据表中绝对最大条件的 Vbus 规格所示。  

    ISO1410B 和增强型隔离的差异可在数据表的以下两个表中找到。  

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的支持。
    我已经分析了你在上面向我展示的表格。
    我需要 A 和 B 引脚上提供的保护的电气特性
    -他们是齐纳或传递?
    -
    这些齐纳/瞬态的最大电流是多少?
    -
    这些齐纳/瞬态的干预时间?

    在应用手册中、建议添加 TVS 模型 CDSOT23-SM712。
    必须添加此 TVS 的外部条件是什么?

    感谢您的支持。

    BR

    Demetrio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Demetrio:  

    内部保护电路特性被视为 TI 内部信息。 它们保护电路可防止高达+/-18V 的直流或瞬态。 如果存在更高的直流电压或应用中预计会出现更高的瞬态电压、则需要一个 TVS 二极管。  

    此致、
    Andrew