This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:根据一个 SN6501驱动两个12V 和18V 变压器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501-Q1, SN6507, PMP23061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1515578/sn6501-q1-drive-two-transformers-for-12v-18v-based-on-one-sn6501

器件型号:SN6501-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6507UCC25800PMP23061

工具/软件:

您好专家、

您可以帮助评估以下应用吗? 客户使用一个 SN6501-Q1来同步驱动两个变压器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    SN6507可以驱动多个变压器。 请 确保总输出功率不超过输入功率、每个变压器加在一起的输出功率必须低于 Vin*0.5A。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinu:

    您能否按照客户的要求分享两个变压器原理图? 我在数据表中只找到一种变压器应用设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    目前我们没有使用 SN6507的参考原理图。 但对于 UCC25800 、我们有 PMP23061、可从单个器件驱动4个变压器。

    如果客户可以使用  LLC 变压器驱动器、他们可以考虑 经过测试的参考设计 PMP23061。

    谢谢。