This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7140CC:ISO7140CC GND 问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7140CC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1508888/iso7140cc-iso7140cc-gnd-issue

器件型号:ISO7140CC

工具/软件:

您好、

我 在设计中使用 ISO7140CC (我们将其定义为闭合盒)、并发现从芯片的2个接地端(GNDI 和 GNDO)外部进行了短接。

我的问题是: ISO7140CC 是否存在潜在损坏或其根本无法用作隔离元件?

还有一个问题是:假设根本没有连接任何信号、并且 ISO7140CC 组装在 PCB 上以实现未来功能。 GNDI 和 GNDO 的短接是否会对 ISO7140CC 造成任何损坏?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 VIORM 规格、隔离器允许两侧之间的失调电压介于−566V 和+566V 之间。 此范围内为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arik:

    感谢您的联系。

    [引述 userid="652883" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1508888/iso7140cc-iso7140cc-gnd-issue

    我的问题是: ISO7140CC 是否存在潜在损坏或其根本无法用作隔离元件?

    [/报价]

    如果隔离器的 GND1和 GND2短接、基本上会绕过隔离栅。 这意味着1侧和2侧之间不会有隔离。

    Unknown 说:
    还有一个问题:假设根本没有连接任何信号、并且 ISO7140CC 在 PCB 上组装、用于实现未来功能。 GNDI 和 GNDO 的短接是否会对 ISO7140CC 造成任何损坏?

    否、在建议的工作条件和额定值下、将接地连接在一起不会损坏器件。

    但是、通过将接地端连接在一起、1侧至2侧之间将没有保护机制、反之亦然。 因此、如果在一侧的系统上施加瞬变、则整个系统与隔离器器件一起可能会损坏。

    ISO7131器件是一款非常古老的数字隔离器。 TI 提供更新的新型 4通道数字隔离器、例如 ISO6740 ISO7740、这类隔离器具有更低的传播延迟和更好的整体规格。 请根据您的应用随时考虑这些选项。

    此致、
    Aaditya 五