This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:需要了解 ISOW7841与 ISOW7842之间的实际差异

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1508479/isow7841-need-to-know-the-actual-difference-between-isow7841-and-isow7842

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件: ISOW7842

工具/软件:

您好、  

我对 ISOW7841和 ISOW7842部分有疑问。 我需要知道这些器件之间的确切差异。 我查看了数据表、发现"41"有1个反向通道、"42"有2个。 还有其他区别吗? 我需要知道所有的差异。 该器件型号新增后缀的含义包括: ISOW7842DWER、此处的"dwer"含义以及存在哪些其他后缀(我询问的是数据表中并未完全说明的订购信息)

此致、

Madhavan J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhavan:

    感谢您的联系。 请在下面查找我的意见:

    1. 是的、 "ISOW7841"有1个反向通道、"ISOW7842"有2个反向通道
      1. 由于这种通道差异、两者的电源电流值将不同。 有关该差异、请参阅数据表电源电流表。
      2. 此外、ISOW7841是唯一支持3.3V 输入和5V 输出的通道型号。 其他通道型号都不支持此运行模式。
    2. 关于后缀、请参阅数据表中的第48页。 DWE 是软件包名称

    此致
    Varun