This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1644:ISOW7744为 ISO1644上电的电源容量

Guru**** 2927210 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7744, ISO1644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1507896/iso1644-isow7744-power-capacity-for-powering-up-iso1644

器件型号:ISO1644
主题中讨论的其他器件:ISOW7744

工具/软件:

尊敬的团队:

我想使用 ISOW7744的集成电源模块为 ISO1644加电。

我们将使用3.3V 初级侧电压电源运行 ISOW7744、我们预计 ISOW7744可以为外设提供3.3V/ 60mA、ISO1644 (采用简化拓扑)。

您能否让我确认 ISO1644次级侧功率耗散@ 3.3V、以便我们可以确保 ISOW7744能够正确为 ISO1644供电?

数据表仅提供5.5V 条件下的额定值

此致、

Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    122mW 对应22 mA。 因此、可以肯定地说3.3V 电流将小于60 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hank、

    感谢您提供详细的意见。

    这个特定参数是 ISO1644的最大功率耗散、这很明显是在5.5V 用例下。 在3.3V VCC2下、功耗将大幅降低。

    此外、ISOW7744还可以在3.3V VDD 和3.3V VISO 下提供60mA、相当于198mW 的可用功率、在 ISO1644的5.5用例中仍低于122mW 的最大值。

    因此、在3.3V VDD 和3.3V VISO 下的 ISOW7744应该能够为 ISO1644供电

    如果这样解决了查询、请告知我们

    此致
    Varun