This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:关于施加到电阻器的电压

Guru**** 2924270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1525084/iso1211-regarding-the-voltage-applied-to-resistors

器件型号:ISO1211

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队

关于 ISO1211、我们考虑使用以下电路。


使用阈值计算工具、我们发现:

I1 (typ)= 3.16mA
VIH (TYP)= 49.91V
Iin (typ)= 7.45mA

但是、我们想知道输入为110V 时 RTHR、RSENSE 和 RSHUNT 上的电压。
如果可能、还请提供每种计算公式。

我们正在查询如何为每个电阻器确定适当的额定功率(以瓦特为单位)。