This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:查询有关 ISO1228 的分压器电路

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228, ISO1212, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1523260/iso1228-inquiry-regarding-voltage-divider-circuit-for-iso1228

器件型号:ISO1228
主题中讨论的其他器件: ISO1212ISO1211

工具/软件:

サポート・チームの皆様へ 器件选型

現在、ISO1228の用途への採用を検討しています。μ s

ただし、入力電圧に関して質問があります。μ s

ISO1228の最大入力電圧がDC36Vであることから、入力電圧をISO1228が扱えるレベルまで下げる分圧回路の実装を検討しています。μ s

この回路を実装した場合、ISO1228は正しく動作しますか?

入力電圧が高い場合、ISO1211またはISO1212を使用することが適切であることを理解していますが、チャネル数が多いため、ISO1228の使用に関心があります。μ s

ご指導を賜りますようお願い申し上げます。μ s

よろしくお願いいたします μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAGA:

    请您用英语重新发布。 我们的专家团队位于美国。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun
    抱歉  

    我会用英语重新发帖。

    我们目前正在考虑将 ISO1228 用于我们的应用。 不过、我们还有一个关于输入电压的问题。

    假设 ISO1228 的最大输入电压为 DC36V、我们考虑实施分压器电路、以将输入电压降低到 ISO1228 可以处理的电平。 如果我们实现此电路、ISO1228 会正常运行吗?

    我们知道使用 ISO1211 或 ISO1212 适用于更高的输入电压、但由于其通道数更高、我们希望使用 ISO1228。

    我们非常感谢你就此问题提供指导。

    感谢您的持续帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAGA:

    感谢您提供详细信息。

    在使用电阻分压器降低 RTHR (VIH) 所见的电压时、我们需要特别注意器件电流负载:

    • VIH 不会 14V、因为额外的 2.5mA –3.5mA 电流将通过 RTHR 流入器件 — 基本上将分压器的 1Kohn 降低到<1k Ω
      • 这会使上面原理图中的 VIH 电压接近 UVLO、并且器件可能没有高电平信号
    • 您可以增大 1k Ω、使得 VIH 电压(包括朝向 RTHR 的 3mA 负载)高于 14V(导致 3k Ω 电阻器上出现 9V 额外压降)
      • 使 1k Ω 到 3K Ω、我想你应该能够达到 VIH>14V

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun、

    感谢您的答复。

    由于我缺乏理解、我想再问一个问题。

    在对输入电压进行分压时、我们是否需要通过将 ISO1228 的电阻和实际分压器电阻相加来计算电阻值? 您能否提供从 1kΩ 更改为 3kΩ 时 VIH>14V 的计算公式?

    此致

    Taga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAGA:

    在对输入电压进行分压时、我们是否需要通过将 ISO1228 的电阻和实际分压器电阻相加来计算电阻值

    当然可以。 由于 ISO1228 的内部电阻在运行期间无法量化、因为它会限制电流、因此您需要考虑计划运行器件的电流(例如 2.5mA 通过 RTHR 进入 ISO1228 INx 内部)。 此 2.5mA 在前一个 3k Ω(V=I) 上增加了额外的 7.5V 压降。 这是您需要通过增大下分压器电阻(1k Ω)来补偿的压降、以便在 RTHR 之前增大 VIN。

    简单地说、可将 (RTHR+RPAR+ISO1228) 视为 2.5mA(如果 RLIM_0)或 3.5mA(如果 RLIM_1kOhm)的恒定灌电流、此处该灌电流需要来自 56V 电源。  

    如果您将 1Kohm 更改为 3Kohm:  

    • 器件将 28V -(VIN*3k Ω)=20.5V 时 RTHR 之前的 2.5mA 电压
    • 对于 3.5mA case well、可以进行相同的计算、 28V -(3.5mA * 3k Ω)= 18.5V

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun  

    感谢您的明确回答。

    我已经了解了 Vin 电压的计算方式。

    在这种情况下、ISO1228 开启时的阈值电压能否使用数据表中所述的公式 6.0V + RthR×Il(典型值)计算?

    此致

    Taga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAGA:

    让我有时间到 6 月 10 日与我的团队讨论并回复

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taga、  

    感谢您的耐心。 是、 在分压器之后、您可以使用数据表公式 V_IH = 6.0V + RTHR×Il(典型值)。  

    在讨论团队之后、还有另一个解决方案。 您可以直接向输入端子 (RTHR) 施加 56V 电压、前提是 RTHR 的压降足以将 INx 引脚的电压降至 36V。 这是因为 INx 器件引脚的绝对最大值为 36V。 ISO1228 将限制进入器件 RTHR 的电流、压降将保持恒定。  

    例如、我将使用以下值:  

    • V_IH = 6.0V + RTHR×Il(典型值)  
    • VIH = 42V。
    • 然后 42V = 6V + RTHR × 2.5mA 、
      • 求解 RTHR = 14.4k Ω。
    • 需要调整 RTHR 的大小来处理 2.5mA 处 RTHR 上的压降(电流限制):
      • P_RTHR = I^2 *RTHR =(2.5mA)^2 *14.4k Ω  = 90mW 。  

    如果需要考虑解决方案的稳健性、您还可以在 RTHR 之后添加一个 36V 钳位 TVS 二极管、以防止过压。  

    此致、
    Andrew