This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6741-Q1:布局相关问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1524630/iso6741-q1-layout-related-issues

器件型号:ISO6741-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO6741

工具/软件:

您好的团队、

对于 ISO6741 的 PCB 布局指南、我们有几个问题:
1.为什么图层间距需要为这个值? 对高频信号有什么影响? 相同间距是否适用于其他 TI 隔离芯片?

2.是否允许在隔离片下钻孔和覆铜? 数据表中有一句话、但未详细说明原因。 如果只钻孔、是否正常?

3.这款 ISO6741 芯片通过了什么级别的 EMC 测试? 您可以向我们展示测试报告吗?

BR、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的联系。

    请再给我一天时间来回顾和答复。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaditya

    谢谢、希望您能尽快收到反馈。

    BR、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    [quote userid=“589602" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1524630/iso6741-q1-layout-related-issues 为什么该值需要层间距? 对高频信号有什么影响? 相同间距是否适用于其他 TI 隔离芯片?

    建议使用此间距以提供一定程度的 EMI 保护。 是的、相同的间距 A 指南也适用于其他隔离器器件。

    [quote userid=“589602" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1524630/iso6741-q1-layout-related-issues 是否可以在隔离芯片下方钻孔和覆铜? 数据表中有一句话、但未详细说明原因。 如果只钻了孔、是否正常?

    我也必须检查这一点。 客户是否出于特殊原因想要穿透隔离器下方的 PCB?

    [quote userid=“589602" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1524630/iso6741-q1-layout-related-issues 这个 ISO6741 芯片通过了哪种 EMC 测试? 您能否向我们展示测试报告?

    有关这些结果、请通过电子邮件联系我们。  

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您发送电子邮件给我。  

    我很快就会回答您的问题。 我们可以通过电子邮件继续对话。

    此致、
    Aaditya.