This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841A-Q1:使用具有集成直流/直流的数字隔离器设计增强型隔离式 I2C 接口

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228-Q1, ISO7731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1530172/isow7841a-q1-designing-a-reinforced-isolated-i2c-interface-by-using-digital-isolator-with-integrated-dcdc

器件型号:ISOW7841A-Q1
主题中讨论的其他器件:INA228-Q1ISO7731

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

目前、我正在评估用于对来自 位于系统高压侧的 INA228-Q1 的 I2C 信号进行增强隔离的不同概念。
我想通过具有集成直流/直流转换器的数字隔离器穿过隔离栅 、如 ISOW7841A-Q1
需要隔离式 5V 输出来为 INA228-Q1 以及其他一些低电流元件供电。

我想使用以下设计期刊中描述的相同方法来实现隔离: 使用数字隔离器设计隔离式 I2C 总线接口(修订版 A)
可以使用 ISO7731 作为数字隔离器。

现在我有两个问题:

  • 默认情况下、我需要哪个版本的数字隔离器高电平有效或低电平有效? 我想对于 I2C 接口、它应该默认为高电平、因为 I2C 将处于低电平有效状态。
  • 由于 ISOW7841A-Q1 且 INA228-Q1  支持这种电压、因此是否还有 5V 电源电压 VCC1 和 VCC2 的设计基准?
    在设计期刊中、显示了针对 3.3V 电源电压的电路:

提前感谢!

BR、
Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、是的、空闲 I²C 总线必须为高电平。

    2.设计相同的上拉电流。