This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:光耦合器

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1529623/isom8110-photocouplers

器件型号:ISOM8110
主题中讨论的其他器件:ISOM8710

工具/软件:

你(们)好

Agilent HCPL-063L 高速​​数字输出光耦合器是否有规格和材料类似的附件? 需要单封装 2 通道、数据速率> 1Mbps (I2C/SMBus)、最好与以下 HCPL-063L SO-8 封装尺寸相同(两家制造商的附件尺寸相同)谢谢。

e2e.ti.com/.../HCPL_2D00_063L_5F00_AV02_2D00_0616EN_5F00_2021_2D00_03_2D00_01.pdfe2e.ti.com/.../Agilent-HCPL_2D00_260L.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不生产此类双通道器件。

    有些 I²C Ω 隔离器 具有不同的引脚排列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、  

    ISOM8710 将是最接近竞争对手的光耦合器的器件。 然而,正如 Clemens 之前所说的,这只会是一个单通道设备。