This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6741-Q1:功率耗散计算验证

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1527797/iso6741-q1-power-dissipation-calculation-verification

器件型号:ISO6741-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

1) 请检查 ISO6741QDWRQ1 IC 的功率耗散计算、如下所示。 计算值 (209mW) 超过数据表的最大功率耗散值_Both Sides (134.6mW)。 如果计算值错误、请提供计算总功率损耗和结温的正确方法。  

2)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srijeeth、

    感谢您的联系。

    请允许我仔细检查一下。 从快速看、功率耗散的测试条件似乎不同。

    (120.283-105)/73 = 209mW

    您能解释一下为什么 TA = 105C、Tj = 120.283? 您的系统中是否有这些测量值?

    此 链接是可为您提供帮助的附加资源: 半导体和 IC 封装热指标(修订版 D)

    此致、
    Aaditya V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    感谢您的答复。

    如果将环境温度视为 105°C、则计算出的数学结温为 120.283°C。 “标记“列中提到了功率耗散的计算。 在我们执行硬件测试来验证这一点的同时、我们还希望通过计算进行验证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srijeeth、

    因此、为了了解您的计算结果、如果我的理解不正确、请纠正我的错误:

    TA = 105°C 是您指定为系统环境温度的温度。 TJ 是使用 Ta 和 Pd 计算出的结温。 Pd 是根据系统的 Vcc 和 Icc 计算得出的功率耗散。

    请参阅以下内容、了解我们的数据表中如何计算 134mW 的功率耗散:

    如表中所示、VCC 为 5.5V、这是建议运行条件下的最大电压。 输入信号为 25MHz (50Mbps)、Tj 为 150°C(来自绝对最大额定值)。 如果您查看“电源特性“表、您可以看到 50Mbps (max) 下的 ICC1 和 ICC2 为 9.3mA 和 15.3mA。 这意味着 PD1 和 PD2 将分别为 50.8mW 和 84.1mW。  

    考虑到上述情况、如果 Tj 和 Ta 与表中的测试条件不同、则功率耗散值会有所不同。 澄清计算方法对您的系统有帮助。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    我想知道为什么不考虑单独的输入引脚 (INx) 和输出引脚 (OUTx) 中的功率耗散 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srijeeth、

    功率耗散考虑隔离器每一侧的所有引脚、而不仅仅是电源。 从我上一篇文章中、您可以看到测试条件为最大数据速率、这是特定 Ta 和 Tj 在最坏情况下的功率耗散。

    此外、功率耗散基于每侧的电流消耗 Icc、这可在电源电流特性中找到。 这些规格分别考虑每侧的所有引脚。

    此致、

    Aaditya.