This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:预期的电流/耗散是多少?

Guru**** 2924600 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1526209/isow1432-what-is-the-expected-current-dissipation

器件型号:ISOW1432

工具/软件:

与其他类型类似、我已将 ISOW1432 正确接线、DE 为低电平、EN 为高电平、MODE 引脚悬空以提供 3.3V 输出。  隔离式输出测量 3.3V

没有外部连接、只有 120R 端接。

它在空闲时从 5V 电源获取 220mA、热像仪在引脚 11 和 12 附近显示一个热点、温度为 55°C 、比环境温度高 30°C 以上。

这对我来说似乎是错的、但我花了很多时间查找布局中的错误并断开输出连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian

    感谢您的联系。

    您能分享一个原理图和布局、以便我们更好地对此进行审阅吗? 220mA 似乎确实在较高的方面。

    您能将 Mode 引脚设置为低电平并再次检查吗?

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导通隔离式 Vout 引脚 12/引 脚 11 时出现错误。  5V 输入电流 220mA

    正常导通、5V 输入电流 14mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的导通是在很多黑客攻击后尝试不同的东西,包括从电路板上抬起 IC 的整个隔离侧,仍然有问题。

    在黑客攻击之后、移除了 2 个铁氧体磁珠并将焊盘短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板 A004 绘制 440mA! 隔离式 Vout 的情况

    注意不同的时间标度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用万用表和示波器检查了 MODE 引脚是否处于低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当它汲取大量电流时、我可以听到嗡嗡声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您提供详细信息。 这里有几点和问题:

    1. 关于您提供的数据的问题:
      1. 您能否清楚地说明在错误的开启后、良好的开启发生了哪些变化?
      2. 观察时 VIO 是否已通电?
        1. 如果没有、则还需要为 VIO 上电、以进行电压调节和电源转换器的电流消耗。
      3. VISOOUT 和 VISOIN 也应始终短接、才能使调节正常工作。
        1. 也可以使用铁氧体磁珠进行短接。
      4. 当 IDD 电流位于较高侧时、您看到的 VISOOUT 值是多少?
    2. 原理图反馈:
      1. VDD 和 VISOOUT 上的电源去耦电容不符合数据表中提到的最小建议去耦电容、尤其是两端都缺少 10nF 电容
        1. 铁氧体磁珠 (FB6) 不应位于引脚 12 (VISOOUT) 的预期去耦电容器之间、而应位于 VISOOUT 和 VISOIN 去耦电容器之间。
        2. 为了实现 ISOW1432 的最佳性能、还请遵循数据表中给出的严格布局指南

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1A 我不知道为什么一个器件开始正常工作

    1b VIO 始终开启

    1C 隔离式电源输出通常连接到隔离式电源输入端、而 2 个输出接地端则连接在一起

    1D VISOUT 通常为 3.3V、从示波器屏幕截图中可以看到

    2A 我已在引脚 11 和 12 之间试验了额外的去耦电容器、但未解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您提供详细信息。 根据您所说的、看起来输出电压能够达到 3.3V、但这只是 IDD 问题所在。

    更换 ABA 是否可以解决同一电路板上的问题?

    您的最终有多少个分立式电路板出现了此问题?

    您能否将 EN 保持为高电平并再次检查? 我认为 VDD 和 VISOOUT 上的去耦电容器无法提供运行所需的电流。

    此致
    Varun