This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:连接 ADS 时遇到问题。

Guru**** 2924920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1528853/iso7762-we-face-issue-in-connecting-the-ads

部件号:ISO7762

工具/软件:

我们面临客户投诉、即生产日期代码 2425 MPN# ISO7762DWR MFR_#  德州仪器 (TI) 中出现功能故障(ADS131M 未连接)  

但使用生产日期代码 2307 替换了电路板中的组件 、该组件已通过测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。 您能否提供更多信息?

    1. 您能详细描述一下故障吗? 是否存在输出信号问题? 电源问题? 如果能更详细地了解到底发生了什么、将会有所帮助。
    2. 您能提供原理图和 PCB 布局图吗?
    3. 您能否分享任何显示故障的波形?
    4. 发生了多少次故障? 总共测试了多少个器件?

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能检查  CPR251124173 吗?  

    我们在  从 Texas Instruments 收到的日期代码 2425 中面临问题。
    在板级、该器件的两个位置安装在 U4 和 U5。 使用相同的生产日期代码 2425 更换主板时、主板出现故障。
    但当 我们用生产日期代码  2307 替换隔离器 时、电路板通过了测试。  
    请告知我们 2023 年和 2024 年是否有任何变更/修改
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavitrra:  

    感谢您的描述。 我将与我的团队核实您的信息。

    在此期间、您能否提供我之前帖子的信息?

    此致、
    Aaditya 五