This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:ISO7742FDWR 上电

Guru**** 2893000 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1516343/iso7742-iso7742fdwr-power-on

器件型号:ISO7742

工具/软件:

 使用 ISO7742F 时、我遇到了一些奇怪的问题。

我 在 PCB 上使用了 6 个 ISO7742F、其中生产了前 20 个。 在一个 PCB 上、一旦施加次级电压、特定 ISO7742F 的一个通道就会变为高电平。 保持高电平约 300ms(第一张图)。 无论该通道输入的电源是打开还是关闭、还是该通道的输入为低电平或悬空、都是如此。 300ms 后、输出振荡 并变为低电平(第二张图)。 然后、该通道按照规定工作。 如果在施加 ISO7742F 的次级电压后输入设置为高电平、您可以在 300ms 后看到振荡、同时输出保持高电平。

目前还不清楚导致这种情况的原因是什么。 20 个 PCB 中的一个通道上只有一个通道显示该行为。 有什么想法可能导致这种情况?

(请参阅附件示波器图片)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。

    很抱歉、您的器件有问题。 我对您提供的信息有一些后续问题、以便更好地了解问题:

    1. 您是否对故障设备执行了 ABA 交换? (用正常的设备更换故障设备,然后查看问题是否仍然存在。 将有问题的设备放在已知良好的电路板上,查看是否出现问题。) 这样、我们可以验证问题是否仅发生在某个特定的隔离器器件上。
    2. 您能否附上该电路板的原理图以及该电路板的 PCB 布局?
    3. 测试环境的温度是多少? 您看到故障发生在多大的温度下?
    4. 隔离器的输入条件是什么?
      1. 有什么好处?
      2. 电源电压?

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    1. 我尚未卸下并更换部件、在此之前、我想尽可能了解更多信息。
    2. 请参阅下面的附件、我截取了原理图部分和 PCB 布局的屏幕截图。 隔离器用于一些简单的数字 IO、其中相同的电路重复六次。
    3. 正常室温 — 约 22 摄氏度。
    4. 隔离器的输入条件 — 主电源 3.3V、次级电源 5V、输入频率 0Hz。 输入条件为低电平、高电平和悬空。 当输入为高电平时、输出保持高电平、您只能在大约 300ms 后看到校准部分。 无论器件的输入部分是上电还是断电、输出信号都保持不变。


    我不明白 300ms 的来源、因为它具有非常长的延迟。 我检查了 5V 电源启动、但在那里找不到任何东西。 此外、还有六个 7742F 器件由同一 5V 次级电源供电。

    我在上电时无法测量输入端的任何信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerben:

    Aaditya 今天不在办公室。

    我们将审核您的意见、并在 5 月 22 日收到星期四的回复。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerben:

    感谢您 提供的信息 、很抱歉耽误您的时间。

    根据您描述的症状、此问题可能适用于此特定设备。 非常有趣的是、输出信号在输入信号处于特定状态 300ms 后导通。 为了确认故障、您能否尝试/澄清以下几点?

    1. 您提到输入将处于高电平状态、但输出将保持高电平 300ms、然后开始振荡? 是这样吗? 还是在施加输入信号 300ms 后输出信号启动?
    2. 您能否将输入、输出和 VCC 的波形附加在一张显示该问题的示波器快照中?
    3. 确认以上几点后、我强烈建议执行 ABA 交换(如上一篇文章中所述)。 这将确认器件问题是否仅 存在于该特定隔离器器 件中、或者是否与系统的另一部分相关。

    根据您的上述结果、这可能成为一个质量事件、客户支持中心将在此过程中提供帮助。 在开始之前、了解您遇到的波形和问题是有益的。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复;我将 分享一些进一步的 测量结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerben:

    今天是 TI 假日。  

    我们将等待您的进一步输入。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    1. 无论输入如何、输出信号在启动时始终保持高电平。 300ms 后、它会振荡、然后根据输入信号进入正确状态。

    3.我会换一个新的设备。

    此致、

    Gerben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我注意到、在使用 Rigol 示波器进行测量时、300ms 已减半至大约 150ms — 似乎当连接 ISO7742 的 GND1 和 GND2(通过示波器完成)时 、时间会减半至大约 150ms。 Fluke 示波器也获得了同样的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerben:

    感谢您提供的信息和波形。  

    我们期待看到 ABA 交换结果。  

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我执行了 ABA 交换 — 使用新器件时,PCB 可按预期运行。 当我把旧部分放回时,行为就像我以前所说的那样。 因此、它似乎与器件本身有关。 有什么想法吗?

    此致、

    Gerben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerben:  

    非常感谢您分享结果。

    由于问题与特定设备有关、因此最好联系客户支持团队提交质量事件。 在质量事件中、将对设备进行测试和调查、以确定您遇到的问题的行为。 客户支持中心将指导您完成有关故障设备的进一步步骤: https://www.ti.com/info/customer-support.html

    此致、
    Aaditya V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的帮助。 我将查看质量活动。

    此致、

    Gerben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerben:

    听起来不错! 如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    此致、
    Aaditya 五