This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:RS485:1 个主中继器到 8 个从中继器或菊花链连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1543611/iso3082-rs485-1-master-to-8-slave-repeater-or-daisy-chain-connection

部件号:ISO3082


工具/软件:

大家好、我将尝试通过 RS 3082 收发器将一个 ISO-485 信号拆分为八个单独的信号。 有人可以建议使用的拓扑吗? 我浏览以下应用手册的次数越多、我越困惑、一个应用手册主张菊花链、而另一个应用手册则主张使用中继器。

 任何人都请告知要采用哪种拓扑? 谢谢、请尽快答复。  

https://www.ti.com/lit/ug/tidu590/tidu590.pdf

www.ti.com/lit/an/slla272d/slla272d.pdf?ts = 1753186696989 和 ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

双路隔离式半双工 RS RS-485 中继器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cosgrove、  

    感谢您联系我们。 此问题的答案取决于您尝试通过应用实现的目标。  RS RS-485 基础知识系列的下图 展示了发送到多个节点的典型 RS RS-485(半双工)总线。 这种配置能够“分离“或将信号发送到 8 个单独的节点、因为每个节点都将在总线上接收该消息。 而无需菊花链或中继器的复杂性。  

    请告诉我这是否适合您。

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew 感谢您的回复、我要将 RS485 配置 为全双工、连接是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andrew、我打算将 ISO3082 用于 9 个 IC 芯片的主设备和从设备、您是否提供了任何示意图? 您是否发现需要注意任何原理图和 PCB 布局问题和问题? 请尽快答复、Thx.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一句、您好 Andrew、我如何在主设备和 8 从设备 RS485 之间进行握手? 我从 TI 得知、它是 CTS 和 RTS 线路? 任何建议和应用说明提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果要将 RS485 配置 为全双工、连接是什么?  [/报价]

    全双工配置将显示在蓝色框中的配置下方。  

    ISO3082 对于具有 9 个 IC 芯片的主从器件、您是否提供了任何示意图? 您是否发现有任何需要注意的原理图和 PCB 布局问题和问题?
    如何在主 RS485 和 8 从 RS485 之间进行握手? 我从 TI 得知、它是 CTS 和 RTS 线路? 提供任何建议和应用说明?

    主节点和从节点之间的握手将由 MCU 完成、而不是在硬件级别上完成。 通常、从器件有一个地址、或者仅在主器件控制器请求数据时才用数据进行响应。 TI  为物理层制作收发器。 MCU 通信级别的数据由多种不同的协议定义。 其中有一些网络级标准、此处对此进行了介绍: Profibus 电气层解决方案(修订版 A)

    此外、CTS 和 RTS 是指 RS –232 协议、这是一种不同的物理层和标准。   

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew、在我的设计中、RS485 主器件连接到 MCU、8 个从器件 RS485 器件连接到 8 个摄像头、而不是从器件 MCU。 如果在任何情况下我没有使用 PROLIBUS 和使用 ModBus RTU,主设备如何向 camera3 发送数据,而其余 7 个摄像头没有接收?  

     如果不使用 CTS 和 RTS、那么 RS485 主器件还可以使用其他什么来与从摄像机 4 示例进行通信? 请尽快提出建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cosgrove、  

    如前所述、RS RS-485 仅使用 A/B 差分线路在主节点和多个从节点之间进行通信。 总线上的每个节点都会看到相同的信号。 ISO3082 将与总线(接收和发送消息)连接到本地微控制器。

    从节点通常使用唯一的 ID(或地址)进行编程、并且仅在主控制器接收到其地址时在总线上传输。 一次只能有一个节点来控制总线。 主控制器使用编程到每个 MCU 中的通信协议来处理多个从节点之间的交互。 ISO3082 仅与电气(物理层)上的总线连接。

    由您的应用程序决定使用哪种基于 RS 485 的通信协议。  

    RS –232 是一个完全独立的物理层、使用时钟和多个数据线路进行通信(CTS 和 RTS 是这些线路中的 2 条)。   

    此致、
    Andrew