Other Parts Discussed in Thread: ISO3082
工具/软件:
大家好、我将尝试通过 RS 3082 收发器将一个 ISO-485 信号拆分为八个单独的信号。 有人可以建议使用的拓扑吗? 我浏览以下应用手册的次数越多、我越困惑、一个应用手册主张菊花链、而另一个应用手册则主张使用中继器。
任何人都请告知要采用哪种拓扑? 谢谢、请尽快答复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082
工具/软件:
大家好、我将尝试通过 RS 3082 收发器将一个 ISO-485 信号拆分为八个单独的信号。 有人可以建议使用的拓扑吗? 我浏览以下应用手册的次数越多、我越困惑、一个应用手册主张菊花链、而另一个应用手册则主张使用中继器。
任何人都请告知要采用哪种拓扑? 谢谢、请尽快答复。
您好、Cosgrove、
感谢您联系我们。 此问题的答案取决于您尝试通过应用实现的目标。 RS RS-485 基础知识系列的下图 展示了发送到多个节点的典型 RS RS-485(半双工)总线。 这种配置能够“分离“或将信号发送到 8 个单独的节点、因为每个节点都将在总线上接收该消息。 而无需菊花链或中继器的复杂性。

请告诉我这是否适合您。
此致、
Andrew
如果要将 RS485 配置 为全双工、连接是什么? [/报价]全双工配置将显示在蓝色框中的配置下方。
ISO3082 对于具有 9 个 IC 芯片的主从器件、您是否提供了任何示意图? 您是否发现有任何需要注意的原理图和 PCB 布局问题和问题?
- EVM ISO485EVM 评估板| TI.com展示了单个收发器的常见布局建议。
- TIDA-01281 参考设计| 德州仪器 TI.com 是一款展示采用 MCU 的常见隔离协议的参考设计
如何在主 RS485 和 8 从 RS485 之间进行握手? 我从 TI 得知、它是 CTS 和 RTS 线路? 提供任何建议和应用说明?主节点和从节点之间的握手将由 MCU 完成、而不是在硬件级别上完成。 通常、从器件有一个地址、或者仅在主器件控制器请求数据时才用数据进行响应。 TI 为物理层制作收发器。 MCU 通信级别的数据由多种不同的协议定义。 其中有一些网络级标准、此处对此进行了介绍: Profibus 电气层解决方案(修订版 A)。
此外、CTS 和 RTS 是指 RS –232 协议、这是一种不同的物理层和标准。
[/quote]
您好 Andrew、在我的设计中、RS485 主器件连接到 MCU、8 个从器件 RS485 器件连接到 8 个摄像头、而不是从器件 MCU。 如果在任何情况下我没有使用 PROLIBUS 和使用 ModBus RTU,主设备如何向 camera3 发送数据,而其余 7 个摄像头没有接收?
如果不使用 CTS 和 RTS、那么 RS485 主器件还可以使用其他什么来与从摄像机 4 示例进行通信? 请尽快提出建议、谢谢。
您好、Cosgrove、
如前所述、RS RS-485 仅使用 A/B 差分线路在主节点和多个从节点之间进行通信。 总线上的每个节点都会看到相同的信号。 ISO3082 将与总线(接收和发送消息)连接到本地微控制器。
从节点通常使用唯一的 ID(或地址)进行编程、并且仅在主控制器接收到其地址时在总线上传输。 一次只能有一个节点来控制总线。 主控制器使用编程到每个 MCU 中的通信协议来处理多个从节点之间的交互。 ISO3082 仅与电气(物理层)上的总线连接。
由您的应用程序决定使用哪种基于 RS 485 的通信协议。
RS –232 是一个完全独立的物理层、使用时钟和多个数据线路进行通信(CTS 和 RTS 是这些线路中的 2 条)。
此致、
Andrew