This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041:ATEX 认证

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1536983/iso7041-atex-certification

器件型号:ISO7041


工具/软件:

您好团队

ISO7041 证书包含一个元件标识、该元件允许在潜在易爆环境中用于分离两个本质安全电路:该条件在证书中明确说明。

证书是否有扩展、证明是否有可能使用证书将安全区域和危险区域之间的电路分开?

60079-11:2023 标准实际上允许为此目的根据 VDE V 0884-11 使用经过认证的组件、但如果您拥有作为元件 (U) 的证书、器件的认证将会更简单。

提前感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ho Paolo,

    感谢您的联系。 请允许我再过一天与我的同事确认此事并作出回应。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、  

    60079-11:2023 标准实际上允许为此目的使用符合 VDE V 0884-11 标准的认证组件、但如果您拥有作为元件 (U) 的证书、器件的认证将会更简单。

    感谢您的详细信息;我将与我们的认证团队一起回顾。  

    该证书是否有扩展、可证明使用该证书将安全区域和危险区域之间的电路分开的可能性?

    目前、ISO7041 仅批准用于证书中所述的 IS 至 IS 隔离、而没有其他扩展证书。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    是的、我们知道 IEC 60079-11:2023 允许在安全和危险区域之间使用数字隔离器、但我上次检查时尚未通过 ATEX (EN) 标准对此进行更新。 当两个标准都可用于测试时、我们将更新组件证书。

    谢谢、
    Saleem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Saleem

    2025 年 1 月、IEC 60079-11:2023 标准作为 EN IEC 60079-11:2025 实现。

    是否计划更新组件证书? 如果是、延期的预期时间是多久?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、

    请让 Saleem 多花一天时间回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    我正在与认证机构核实他们是否已准备好立即开始根据 EN IEC 60079-11:2025 进行测试。 我会让你知道的。

    谢谢、
    Saleem Marwat