This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:连接 SDA/SCL

Guru**** 2918860 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1541444/iso1540-sda-scl-connect

部件号:ISO1540
主题: ISO1640 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!

我有关于如何连接 ISO1540 和 ISO1640 的问题。

是否可以使用 SDA1 =输入、SDA2 =输出、SCL2 =输入、SCL1 =输出、如下所示?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    感谢您的联系。

    在 ISO1540 和 ISO1640 中、SDA 和 SCL 本质上都是双向的。 这意味着您可以在上述配置中进行连接。

    您计划将其专门用于 I2C 通信吗?

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun、

    感谢您的答复。

    是、用于 I2C 通信。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好 Varun、

    我对 ISO1640 还有其他问题。

    (1) 我假设连接配置、其中 1 侧是从器件、2 侧是主器件。
    在下面的数据表中、它表明当侧 1 是主器件、侧 2 是从器件时、它具有最佳性能。
    如果第 1 侧是从站、第 2 侧是主站、会有什么担忧或影响?

    (2) 我知道 SCL 和 SDA 具有完全相同的特性、但这是正确的吗? 是否有任何差异?

    (3) 在 9.2.2 详细设计过程中、显示为 0.1uF、但电路图显示为 0.01uF。
    哪一项是正确的?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    (1) 我假设有一个连接配置、其中 1 侧是从器件、2 侧是主器件。
    在下面的数据表中、它表明当侧 1 是主器件、侧 2 是从器件时、它具有最佳性能。
    如果第 1 面是从站、第 2 面是主站、会有什么顾虑或影响?

    这是因为 ISO1640 只能将一个节点连接到 SIDE1、并包含 40pF 的总线电容限制 — 建议在 SIDE1 上使用主器件进行典型的多从运行

    如果您有单个从器件、则任一种方式都可行


    [引用 userid=“388934" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1541444/iso1540-sda-scl-connect/5931077 ](2) 我理解 SCL 和 SDA 具有完全相同的特性、但正确吗? 是否有任何差异[/报价]

    是的、这是正确的、但仅针对特定一侧。 SIDE1 SDA/SCL 与侧 2 SDA/SCL 不同。 有关详细信息、请参阅第 8.5 节。

    你也可以我们的常见问题: https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/757564/faq-why-is-the-logic-low-level-output-voltage-vol1-up-to-0-8v-on-side1-of-the-iso1540-iso1541-and-iso1640-iso1641-bidirectional-i2c-isolators


    (3) 在 9.2.2 详细设计过程中显示为 0.1uF、但电路图显示为 0.01uF。
    正确答案是什么?

    最小值和正确值为 0.1uF。  

    您可以参考 EVM 原理图和布局: https://www.ti.com/lit/ug/sllu322a/sllu322a.pdf?ts EVM=1752830138710&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FISO1640EVM

    此致
    Varun