This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB111:电路审阅

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1556653/isousb111-circuit-review

器件型号:ISOUSB111


工具/软件:

您好团队:

我们在定制板的工业应用中得到了 USB 组件数据损坏。

我们已经成功地通过 ISOUSB111 EVM 板进行了测试、现在我们计划使用 ISOUSB111 制作 USB 隔离式转换器。

您能帮助我们检查原理图并提出您宝贵的建议来继续吗?   

我们的参考仅为 EVM。

差别是:

1.对于 ESD ,EVM 使用单独的 ESD 二极管,但我们使用了,德克萨斯双通道 TPD2E2U06DRLR 器件,不确定为什么它是由德克萨斯 EVM ...  

2. USB 连接器屏蔽连接到印刷电路板接地,不确定是否是好的做法? 我们使用 RES/CAP 对。

3.引脚 8 和 9 通过零欧姆电阻器接地,在我们的例子中,直接连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupinder:

    总的来说、这是不错的、但希望突出一些观察结果、这样您就不会错过任何东西:

    1. 我看到 V3P3Vx 均未由外部供电、这意味着您在两侧都有 5V 电源。 数据表提到了电源连接。
    2. 该 EVM 通过 UD 侧的 VBUS 提供 5V 电源、并在 DD 侧提供 3.3V 电源。
    对于 ESD EVM 使用单独的 ESD 二极管,但我们使用了,德克萨斯双通道 TPD2E2U06DRLR 部件,不知道为什么它是 ommed 从德克萨斯 EVM ..  [/报价]

    数据线路上的 ESD 二极管是完全可选的、应由客户根据最终使用环境做出决策。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Varun

    指出临界点的标准。

    是、两侧仅 5V 直流。 我们使用了 5V-5V 隔离式转换器。

    对第 2 点的屏蔽有任何评论?

    我可以在电子邮件上分享原理图并进行进一步的沟通吗?

    此致、

    Bhupendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    不知何故,第 2 点和第 3 点不可见在你的原始帖子之前。 另外、我看不到原理图图片、看起来您在回复后编辑了您的帖子。 这是怎么回事?


    请在下面找到我对第 2 点和第 3 点的意见:

    [quote userid=“481569" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1556653/isousb111-circuit-review USB 连接器屏蔽连接到印刷电路板接地,不确定是否是好的做法? 我们使用 Res / cap 对

    是的、它可直接连接至 PCB GND。 我个人没有看到使用 RES/CAP 对进行屏蔽、您能为我提供一份参考资料、以便我阅读其中讨论这一点。 非常感谢在此论坛上分享知识!


    [quote userid=“481569" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1556653/isousb111-circuit-review 引脚 8 和 9 通过零欧姆电阻器接地,在我们的例子中,直接连接到 GND[/报价]

    这里没有问题、您可以像引脚 2/15 一样将引脚 8/9 直接连接到 PCB GND。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun、

    我的团队建议将其个人分享到电子邮件中考虑 IP。 那还可以吗?

    对于第 2 点、通常情况下、屏蔽层已连接到主机侧、将其连接到另一端可能会引起接地回路电流。 电容器用于将交流噪声从屏蔽旁路至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    我们将在明天的 EOD 之前通过电子邮件与您联系。

    让我们讨论一下通过电子邮件屏蔽技术。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Varun
    谢谢你。