This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:Sch review

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1557875/isow1044-sch-review

部件号:ISOW1044


工具/软件:

您好、

 你能帮助评论 SCH 吗,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    请允许我们花一些时间检查您的原理图  

    将于 8 月 28 日由星期四返回

    此致  
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的联系。 对下面的原理图有几条注释:

    1. VIO 上的去耦电容器:
      1. C11、C12、C13 接地连接应连接至 GND1
    2. VISOUT/GND2:
      1. R25 和 R26 应该是铁氧体磁珠、如放置在 R25/GND1 上的那样 VDD
      2. GND2 不应直接短接至 GISOIN (EGND)-应在铁氧体磁珠之后代替 R26。

    我强烈建议遵循 ISOW1044 EVM 板的原理图、可在 EVM 用户指南的产品页面上找到该原理图。

    此致
    Varun