This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:灌电流/拉电流、输出格式

Guru**** 2913480 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228, ISOM8110, ISO1228DFBEVM, ISO1228EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1547387/iso1228-sink-source-output-format

器件型号:ISO1228
主题中讨论的其他器件: ISOM8110、、

工具/软件:

您好先生

我是否知道 iso1228 可以达到以下真值表?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    ISO1228 无法更改源类型输入的输出。 这是因为拉出型输入的运行状态是对地短路。 MCU 需要在内部反转源模式逻辑、而需要另一个真值表。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew  

    Iso1228 提供 I/O 和 SPI 来监控 DI 输入、

    旧设计是使用 MCU、I/O 来检测 DI 输入、

    ISO1228 可以使用相同的方法吗?  

    我使用 MCU I/O 在没有 SPI 的情况下通过 ISO1228 I/O 输出检测拉电流/灌电流

    谢谢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    请忽略我的初始帖子。 与我的团队进行讨论后、原始绘图中显示的真值表是正确的。 当传感器闭合时、相应的 OUTx 将为高电平。 这是因为当 INx 和 LEDx 引脚上出现 24V 电压时、灌电流模式和拉电流模式都将输出高电平。  

    很抱歉混淆。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    我需要一种解决方案、即如何在拉出或灌入模式下使用 MCU I/O 来检测 ISO1228、谢谢

    请告知、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    ISO1228 无法从 MCU 侧区分灌电流模式和拉电流模式。 必须采用外部隔离电路来区分这两种模式。  接收端源端 EVM 将是识别两种配置之间切换的最佳布局 (https://www.ti.com/tool/ISO1228EVM)。

    为什么客户需要确定输入所用的模式? OUTx 引脚将与初始帖子中显示的所需真值表匹配。  

    要确定输入是处于灌电流模式还是拉电流模式、请考虑以下因素:ISOM8110 在特性上类似于 150060VS75000(绿色 LED)、因此可以使用 ISOM8110 来指示灌电流或拉电流模式输入何时处于活动状态。 为此、可以将原理图中的 D15 和 D14 替换为设计中的 ISOM8110 封装、或者使用其中一个绿色 LED(ENS1228EVM 上未填充)来实现。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    由于使用了 OLD 设计、因此使用光耦来检测灌电流或拉电流、并使用 MCU 来检测光耦的输出。

    因此、他们不希望改变更多、

    他们希望 iso1228 能够遵循如下所示的旧协议

    运行

    输入开路、ISO1228 输出低电平

    输入短路、ISO1228 输出高电平

    运行  

    输入 开路、ISO1228 输出低电平

    输入短路、ISO1228 输出高电平

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    是的、只要输入(传感器)短路或闭合、ISO1228 就会输出高电平。 在灌电流和拉电流模式下都是如此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    但我们的实验结果并不是这样。

    以下两张图片处于源极模式;左侧的黑色开关圆圈表示开路、但万用表测量的输出为高电平。左侧带有一条线的黑色开关表示短路、但万用表测量的输出为低电平。

    我们遵循了数据表中推荐的拉出模式接线、并使用 ISO1228DFBEVM 进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ray、  

    此行为可能是 ISO1228 所致 DFB EVM。 此 EVM 是接收端模式 EVM。 默认情况下、该 EVM 上的 LED 仅支持接收方向。 每个 LED 需要进行旋转才能在拉电流模式下运行。 由于某些连接缺失、逻辑可能会反转。  

    另一个 ISO1228 EVM (ISO1228EVM) 将通过在 LEDx 引脚上提供 2 个二极管(每个方向一个)来支持灌电流和拉电流模式配置。  

    请提供原理图/图、展示如何连接开关、电源和 EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    下面是连接图。 次级侧遵循 EVM 的默认配置、无需对电路进行任何修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    【已删除】
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ray、  

    我再次与我的团队核实、确认这是正确的“真值表“。

    原理图中的开关具有两个极点 (DPST)。 这意味着在“O"位置“位置、引脚 4 和 5 将短路、在“I"位置“位置、引脚 5 和 6 可能短路。  开关触点是否可能发生翻转?

    当短接至 COM 时(在拉电流模式下)、OUTx 读数应为高电平。 因此、您可以在断开开关并短接开关所连接的电线的情况下对此进行测试。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    我移除开关并直接将原始开关连接点短接、但测试结果仍然显示为低电平;移除短路线后、输出显示为高电平。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    我已经测试了这个我自己的实验室只是为了健全性检查。 当输入端子开路时、OUTx 在 VCC2 侧保持 0V。

    • 在灌入模式 (V1 = FGND、V2 = 24V) 下、IN1 短接至 24V 可 在 OUTx 上提供高电平。  
    • 在 拉出模式 (V1 = 24V 且 V2 = FGND) 下、IN1 短接至 0V(或 FGND)会 在 OUTx 上输出高电平。  

    在这两种情况下、当 INx 通过导线短接至预期状态时、OUTx 均为高电平。 它使用支持灌电流/拉电流模式的 ISO1228EVM 进行测试。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    您能否提供接线电路?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    请再给 Andrew 一天时间答复。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    感谢您的耐心。 请参阅以下连接图

    下面是一个包含不同视图 的演示文稿:ISO1228EVM-SINK_source.pptx。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    我还有一个问题。 目前、我们使用 ISO1228EVM 来规划电路。 我们想将电源侧 V1 和 V2 的外部连接引脚定义为客户的固定 24V 和 0V、以便客户在使用拉电流模式时无需反转输入电源。 对于这种方法、您是否有推荐的电路?

    或者、您是否知道机器外壳上是否有常用的标签术语来表示该端子应根据具体情况连接到正极或负极?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    如您所注意到的、上述 EVM 使用桥式整流器来确保 AVCC 上的电压始终为 24V 且 AVSS 始终为 0V。 EVM 通过二极管将所有 LEDx 引脚连接至 V1。 此配置使使用 ISO1228 进行测试变得更加容易、因为可以在 INx 和 V1 之间 连接一个开关、以便在灌电流或拉电流模式下都能正常运行、并且在更改模式时只会翻转 V1 和 V2 连接。  

    桥式整流器还可防止发生反向接线的可能性、并且 ISO1228 不会在 V1 和 V2 翻转时损坏。 它会处于另一种模式。 FGND、COM1 和 COM2 等术语是这些应用的典型名称。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    感谢您的答复。 我还有一个问题要问。

    根据数据表中的“器件功能模式“、当 (INx)=高电平、(OUT_EN)=高电平、(OUTx)=高电平时。
    在拉出模式下、此条件是否也相同?

    因为在拉电流模式下使用电压表进行测量时、结果(如图所示)与数据表中写入的结果不匹配。

    可能是我在错误的测试点测量的结果吗? 或者 3.3V 是否已经被视为高电平?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray。  

    电压表应从输入螺纹接线端子到 FGND 进行测量。  

    为清晰起见、下表中添加了其他注释。 如果这是明确的、请告诉我。  

    客户是否仍然看到反向逻辑? 或者他们的结果是否与上表相符?  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    这一解释很清楚、我们的实验结果与上述内容一致。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您确认初始问题已解决。 如果您有更多问题或疑问、请随时发表新主题。  

    此致、
    Andrew