This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721-Q1:短接隔离器的两个隔离接地会损坏隔离器或通信

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1566694/iso7721-q1-shorting-the-two-isolated-grounds-of-isolator-damages-the-isolator-or-communications

器件型号:ISO7721-Q1
主题:ISO7721 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

我们使用 ISO7721 进行 CAN 通信(数字侧,连接到控制器的逻辑电平) ,其中两个接地通过开关连接。

在某些用例中、接地开关闭合、而另一些用例 接地开关断开。

我们使用 ISO7721 在两种情况下实现无缝通信(接地短路,接地开路)

两个接地短路是否会对隔离栅造成任何损坏 或 对通信造成任何影响?

谢谢

此致

Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasu:

    感谢您的联系。

    连接 GND1 和 GND2 本质上可以让信号绕过隔离栅。 这意味着、如果 GND1 和 GND2 短接、隔离器的 1 侧和 2 侧之间将不会有隔离。 为了进行澄清、假设遵循了建议的工作条件、将接地端短接在一起时、预计隔离器不会受到任何损坏。

    如果您希望保持隔离、我们强烈建议将 GND1 和 GND 2 保持分离、并相对于 1 侧和 2 侧接地。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaditya,

    感谢您的意见。

    我们的主要要求是在接地断开时进行无缝通信,隔离不是强制性要求

    谢谢

    此致

    Vasu