This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:设计审查

Guru**** 2963850 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1573742/iso1042-design-review

器件型号:ISO1042
主题:SN65HVD230 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的技术支持:

在此论坛 (https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1433410/iso1042-connection-issue?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=iso1042#) 上的上一个主题之后、我们使用下图中所示的配置设计隔离式 CAN 节点:

                    

U8 + U4 组成一个隔离式 CAN 节点 (ESC_CAN_H、ESC_CAN_L)、微控制器连接在 U7 的 D 和 R 端口上。

除非我移除 R94、否则此配置不起作用:在这种情况下、非隔离式 CAN (CAN_H、CAN_L) 正常工作、但隔离式 CAN (ESC_CAN_H、ESC_CAN_L)  不起作用。

我移除了 R94 和 R95 以断开 U4 与 U8 的连接、并断开微控制器与 U7 的连接、直接在 U4 的 RXD 和 TXD 端口上从微控制器直接连接 TXD 和 RXD:在这种情况下 、隔离式 CAN (ESC_CAN_H、ESC_CAN_L) 正常工作。

您是否在设计配置中看到了一些错误? 您是否对该问题或我能做的其他事情有建议?

非常感谢、此致

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:  

    我很抱歉上一篇文章引起的混淆。 如果 CAN 收发器之间没有 MCU、则无法将逻辑侧连接在一起来解码和重新传输消息。  

    这是因为 CAN 总线传输将连续读取总线的状态、然后重新发送它。 这会导致总线出现锁定情况。 断开 R94 可允许从 ESC 总线到主总线的单向通信、但是由于 D 引脚断开连接、因此无法进行反向通信。  

    我看了一下 SN65HVD230。 这些收发器具有“仅监听“模式。 两个收发器的引脚 8 都可以切换到相反的状态、以创建仅监听模式并 避免 锁定总线。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的答复。

    为了使用该电路板并继续进行其他计划的测试、我将移除隔离式 CAN 节点并直接连接到 CAN_H 和 CAN_L 上

    为此、我将移除隔离接地、并在整个电路板上实现单一接地。

    在同一电路板上、我有两个用于隔离电流和电压测量的 IC、如下图所示:

                      

    是否正常或可能出现短路接地的问题?

    谢谢、此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefano、  

    对于大多数隔离式器件、接地端可以短接在一起而不会出现任何问题。 不过、这确实绕过了系统中的隔离。 请使用标题中的器件创建一个新的 E2E、联系每个团队。

    此致、
    Andrew