This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762-Q1:上升输入开关阈值特性变化。

Guru**** 2972490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1574689/iso6762-q1-rising-input-switching-threshold-characteristics-change

器件型号:ISO7762-Q1


工具/软件:

您好、

我使用这种数字绝缘体向其提供+5V 电压、但误以为我有一个来自 UC 的 3.3V 电压。

 当 Vit+(in) 低于 0.7*Vcc 时、它的行为是什么?
它是否与温度相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    感谢您的联系。  

    根据我的理解、隔离器似乎由输入侧的 5V 供电、但输入信号是 3.3V。 是这样吗?

    如果我的上述理解正确、这意味着当信号> 3.5V (max) 时、信号被视为高电平;当信号< 1.5V (min) 时、信号被视为低电平。  由于提供了最大规格、这意味着信号也可以被视为上升输入信号、可以在阈值最大值之前开始被视为高电平、但不能保证这一点、因为数据表中未指定该信号。 还可以看到该点、因为我们指定了一个器件状态未知的迟滞阈值范围。 温度与此无关。

    考虑到输入信号电压、我们建议使隔离器相关侧的电源电压与输入电压高电压相同。 如果高电平时输入电压为 3.3V、则我们建议也将输入电源保持在 3.3V。  

    此致、
    Aaditya V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、如果温度与此容差无关、这意味着与器件制造工艺有关?
    这意味着、如果 IC 在 3.3V 电压下工作、器件将继续使用、但当然无法保证所有器件都能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    请允许我再过一天答复

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    感谢您的耐心、很抱歉耽误您的时间。

    这些 规格因三个参数(PVT — 工艺(样本间的差异),即电压和温度)而异。 这些值已在数据表中按电压拆分、因此在给定表中观察到的变化是由工艺和温度引起的。 因此、另一种说法是、由于制造工艺和温度的变化、具有一定范围的所有规格都包含一个设定的最小/最大值。 这些变化通常是极小的电压 (~mV)。

    对于您的原始问题、前面提出的建议 仍然有效、温度对这些电压的影响可以忽略不计。

    考虑到输入信号电压、我们建议使隔离器相关侧的电源电压与输入高电压相同。 如果高电平时输入电压为 3.3V、则我们建议也将输入电源保持在 3.3V。  [/报价]

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、是的、我们会在下次审查电路板时予以修复。

    这样做的目的是查明已经生产的样本如果在实验室中正常运行、是否会在温度范围内继续正常运行。

    因此、如果我们假设所有器件都施加了相同的电压、除了工艺之外、唯一可能的变化是温度。

    您能分享我们所讨论的 mV/C 系数吗? 它会随着温度的升高而降低或增大阈值?

    因为我们可以在最低温度或最高温度下运行这些样本、以检查它们是否仍然正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    感谢您对您的意图的解释和澄清。  

    如前所述、数据表规格是测量值、因此具有严格的最大/最小范围。 这意味着、如果规格具有“最小值“规格、则它是最坏温度和工艺条件下的最小规格(这也适用于最大值)。 最大值和最小值可以解释为“限制值、因此如果规格只有最小值、则变化将在“大于“最小值规格中、反之亦然、即最大值。

    [引述 userid=“567557" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1574689/iso6762-q1-rising-input-switching-threshold-characteristics-change/6075967

    您能分享我们所讨论的 mV/C 系数吗? 它会随着温度的升高而降低或增大阈值?

    [/报价]

    这种变化取决于几个因素、因此我们目前没有这方面的明确数据。 但是、观察结果表明、在器件支持的温度范围内、这种差异是几十 mV (~10-50mV)。

    此致、
    Aaditya 五