This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507-Q1:关于 SN6507-Q1 输出电流能力和 1A 隔离式输出选项的阐释

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25180, LM5180, UCC12050, SN6507-Q1, SN6507DGQEVM, LM25184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1580094/sn6507-q1-clarification-on-sn6507-q1-output-current-capability-and-options-for-1-a-isolated-output

器件型号:SN6507-Q1
Thread 中讨论的其他器件: SN6507DGQEVM、LM25180 、LM5180 、UCC12050、 LM25184

您好:

我目前正在评估 SN6507-Q1 隔离式电源设计的常见问题解答。 查看文档后、我想确认该器件的实际输出电流能力。

  • 根据 SN6507-Q1 数据表 (第 6.3 节建议运行条件第 6.5 节电气特性)、该器件指定的最多 每个开关具有 0.5A 持续电流 当 VCC 介于 6V 和 36V 之间时 (Isw1/Isw2)、且可编程电流限制 (RILIM) 可达到 1.6 A 峰值
  • SN6507DGQEVM 用户指南 (第 2 节概述第 3 节 EVM 设置和操作)还规定、该评估模块用于隔离式输出高达 500mA 、并警告超过此值可能会损坏 EVM。

基于此、我的理解是 次级侧的实际连续输出电流限制在 500mA 左右 、具体取决于变压器和整流器配置。

我的问题是:

  • 是 SN6507-Q1 本质上限制为~μ A 500mA 输出电流、还是存在允许实现的建议配置 1A 持续隔离式输出
  • 如果 500mA 确实是最大实际限值、您会建议达到 TI 的替代方案 1A 隔离式输出 ? 例如:
  • 功率更高 初级侧调节反激式控制器 LM5180/LM25180 系列 (如 SLOA327A 中表 1 所列)
  • 带有外部 MOSFET 的推挽式控制器 以便处理更高的电流。
  • 完全集成的隔离式电源模块 可在增强型隔离的情况下提供更高输出电流的 UCC12050、ISOW784x。

提前感谢您的指导。

此致、
Sebastián Cardona.