This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:隔离式收发器 (LTM2881 + ISOW7840) 在 14 层 PCB 上的背对背放置—布局

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1578155/isow7840-back-to-back-placement-of-isolated-transceivers-ltm2881-isow7840-on-a-14-layer-pcb-layout

器件型号:ISOW7840


尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我正在设计一个 14 层 PCB、其中包含两个具有集成直流/直流转换器的隔离式收发器 IC - Analog Devices LTM2881 和 Texas Instruments ISOW7840。
由于机械限制、我可能需要背对背安装它们(一个在顶层,一个在底层)、并且它们的封装有一些重叠。

这两个数据表都指出、不应将覆铜直接放置在隔离栅区域下方、但它们还建议在横向靠近器件的位置放置连续接地平面或电源平面、以提高热性能和 EMI 性能。 我了解避免两个隔离式转换器重叠的一般指导、但如果无法避免这种情况、我想正确地做。

您能否就以下几点提供详细的 PCB 布局指南?

1.层堆叠和平面管理

  • 如何在所有层上定义隔离“窗口“、同时保持良好的 EMI/EMC 控制。
  • 插入内部实心屏蔽平面(例如在 L6–L8 之间)是否有利于在两个模块之间进行电场隔离。
  • 如果实心屏蔽层不理想、重叠区域周围的局部铜贴片或防护环会更好吗?
  • 屏蔽或防护铜是否应连接到一个接地基准、机箱或保持隔离?

2.数据表特定的布局限制

  • LTM2881 数据表明确指出“请勿在焊盘内栏之间放置覆铜“以保持隔离栅。
  • ISOW7840 数据表显示了封装下方有中心间隙的分离接地岛布局。
  • 实际上、如果隔离电压对我的设计不重要(预期只有几十伏的电压差)、我是否可以在这些封装下有内部平面?
  • 这是否会过度增加共模耦合和 EMI?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    为了获得出色的隔离性能、隔离栅下方不应有任何东西。 其他隔离元件可跨越间隙。 该建议更加担心、隔离器下方的金属会改变器件的爬电距离/间隙、并创建一个限制隔离的替代击穿路径。  

    但是、如果隔离性能不是主要问题、客户可以尝试 采用 ISOW7841 集成式信号和电源隔离器的低发射设计中采用的策略(修订版 C) 应用手册。  

    ISOW7740 旨在改善辐射、EVM 可用作布局指南、以实现更好的辐射。  

    要直接回答问题:  

    1.层堆叠和平面管理

    • 如何在所有层上定义隔离“窗口“、同时保持良好的 EMI/EMC 控制。
      • 通常、PCB 堆叠中应该有一个禁止区域、在 1 侧和 2 侧引脚之间没有放置金属或铜
      • 只要系统的爬电距离/间隙保持不变、其他隔离器件就可以跨越该间隙。  
    • 插入内部实心屏蔽平面(例如在 L6–L8 之间)是否有利于在两个模块之间进行电场隔离。
      • 两个隔离器都不应产生足够的发射来相互干扰。
    • 如果实心屏蔽层不理想、重叠区域周围的局部铜贴片或防护环会更好吗?
    • 屏蔽或防护铜是否应连接到一个接地基准、机箱或保持隔离?
      • EVM 布局已用于建议以下方面  
      • 此处有一个屏蔽过孔、连接到本地接地并环绕每个接地平面。  

    2.数据表特定的布局限制

    • LTM2881 数据表明确指出“请勿在焊盘内栏之间放置覆铜“以保持隔离栅。
      • 所有 TI 隔离器件有相同的建议。 这与基本相同、“ PCB 堆叠中应该有一个禁止区域、在 1 侧和 2 侧引脚之间没有放置金属或铜“
    • ISOW7840 数据表显示了封装下方有中心间隙的分离接地岛布局。
    • 实际上、如果隔离电压对我的设计不重要(预期只有几十伏的电压差)、我是否可以在这些封装下有内部平面?
    • 这是否会过度增加共模耦合和 EMI?
      • 在实践中、可以有内部平面。 这对于 EMI 来说不是问题。 此建议针对前面提到的隔离性能。  
      • 如果严重关注发射问题、应用手册的第 4 节实际上建议使用“层间侧 1 侧到侧 2 侧电容器“。  

    此致、
    Andrew