This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:询问 TCAN1057 的电容测量条件

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1578781/tcan1057a-q1-inquiry-regarding-capacitance-measurement-conditions-for-tcan1057

器件型号:TCAN1057A-Q1


image.png

image.png

我有几个关于 TCAN1057 CAN 收发器的电容测量条件的问题。

  1. 根据测试设置、在不向 ECU 供电的情况下进行测量。 在这种情况下、我是否应该在测试期间手动为 TCAN1057 的 Vcc 和 VIO 引脚提供电压? 我想确认 CAN 收发器是否应在电容测量期间通电、或是否应保持未通电状态。

  2. 此外、数据表将电容测量的条件指定为“TXD = VIO “。 您能否详细说明一下这意味着什么? 这是否意味着在测试期间仅为 VIO 引脚供电、或者 Vcc 和 VIO 都通电以使器件保持运行?

请您澄清这些要点以确保测试准确无误。

此致、
崔亨俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hyungjune,

    1、 是、根据情况提供 VCC 和 VIO。  
    2. 示例进一步参考数据表的脚注、阐明了对于没有 VIO 的器件、TXD=TXD;对于没有 VIO 的器件、此脚注阐明了 VCC = VIO。 请注意、您咨询过不带 VIO 的器件(非 V 型号、TCAN1057AV-Q1 可与 VIO 一同使用)。 应提供器件的所有电源以避免混淆。 但是、与 TXD 相关的参数很关键、因为这可以确保 TXD 被置于高电平、从而使器件处于隐性状态、在正常模式下不驱动、谢谢。

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    1.对于涉及 TCAN1057AV-Q1(包括 Vcc 和 VIO 引脚)的电容测量、您能否确认向 Vcc 和 VIO(分别为 5V 和 3.3V)施加适当的电源电压是否足以满足数据表中指定的“TXD = VIO “条件? 具体而言、我想说明是否需要直接向 TXD 引脚施加任何额外的电压、或者是否仅为 VIO 供电可确保 TXD 在内部被拉至高电平。 由于这会在测试期间影响器件的状态、因此我们非常希望进行明确的确认、以确保测量结果准确且符合标准 (ES90700-02)。

    2.此外,我想澄清电容测量过程中的端接条件。 如果 ECU 中的 CAN 通道不包含 120Ω 端接电阻器、而是使用由两个 1.3kΩ 电阻器(总计 2.6kΩ) 组成)组成的弱端接、则在测试之前是否应移除这些电阻器? 同样、如果存在 120Ω 端接电阻器、是否建议在执行测量之前移除该电阻器?

    此致、

    亨俊。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hyungjune,

    1、是、这就足够了、无需直接向 TXD 引脚施加额外的电压。 单独为 VIO 供电可确保 TXD 在内部被拉高、这与数据表的第 7.2 节和表 7-3 类似。

    2.请注意、端接与总线特性有关、而相关的 CI/CID 测量适用于器件。 因此、我建议移除所有端接或任何其他连接到 CANH/CANL 的端接、以免混淆器件特性和其他外部因素。 但是、如果对系统/总线环境感兴趣、应包含端接、但应了解您的测量是针对有效线路电容、而不仅仅是针对器件的 CI/CID。谢谢。

    此致、

    Michael。