This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7731:ISO7731 计算 I2C 隔离器的电阻值

Guru**** 2924960 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7731, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1584459/iso7731-iso7731-calculate-resistor-value-for-i2c-isolator

器件型号: ISO7731
主题: ISO7741 中讨论的其他器件

我想基于文档 ISO7731 I2C 隔离器并采用 ISO7741 制作一个 I2C 隔离器。

我没有推荐设计图 5 中的这些电阻值。 如何计算这些电阻值? 是否可以使用 BJT 分压器偏置进行匹配?

我有 BJT MMBT3904 和电击二极管 B5819WS image.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hector、

    本应用手册似乎使用 E192 (0.5%) 电阻值来获得理想结果。 这种设计可能是使用 E24 (5%) 电阻器合理实现的、这有望导致比 BJT 分压器进行的调谐更少。  

    此致、
    Andrew